2508_Wiser_KNX

Utrustningsredigerare

I tabellen nedan finns beskrivningar av alla inmatningsfält i redigeringsformuläret:

Rubrik

Utrustningens namn:
T.ex. min värmepanna.

Utrustningstyp

Typ av enhet:
Elnät, solpanel, batteri eller en elektrisk apparat.

Egen förbrukning

Om solpaneler eller batterier är installerade i huset måste du ställa in den här parametern ifall utrustningen är ett batteri eller ett elnät.

Vänd riktning

Parametern inverterar effektflödet för ett batteri eller elnätet.

  • Om batteriet indikerar att det laddas men i själva verket laddas ur (eller tvärtom) måste du byta plats på detta attribut.

  • Om elnätet indikerar att effekt levereras från huset till elnätet, men i själva verket överförs effekt från elnätet till huset (eller tvärtom), måste du byta plats på detta attribut.

Effektgräns

Larmtröskel för aktiv effekt

Enhet = W (Watt)

Aktiv effekt

Den faktiskt förbrukade eller levererade effekten.

Den måste tilldelas för alla utrustningstyper:
Elnätet, solpaneler, ett batteri och elektriska apparater.

Enhet = W (Watt) eller kW

Tagen energi

Den sammanlagda ackumulerade aktiva energin som förbrukats av utrustningen.

Den måste tilldelas alla typer av energiförbrukande utrustning: Elnätet, batterier och elektriska apparater.

Producerad energi

Den sammanlagda ackumulerade aktiva energin som levererats av utrustningen.

Den måste tilldelas för alla typer av utrustning som kan leverera energi:
Elnätet, solpaneler och ett batteri.

Enhetsstatus

Tillval.

Den mappar KNX-objektets statusregister för utrustningen.
Status visas i insticksprogrammet:
1 = ok/0 = fel.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.