2508_Wiser_KNX

Uttag

STYRENHET

Inställningar

Allmänt

Objekt

Obligatoriska fält

Valfria fält

Obligatoriska fält (per kanal)

Valfria fält

Rubrik

Uttag 1–6 Rubrik

Uttag 1– 6 Röststyrning aktiverad – kryssruta

Omkopplingsobjekt

Status-återkopplingsobjekt

Aktiv effekt

Enhetsstatus

OBS: Multiwidgetar kan ha olika namn för varje last. I appen visas varje kanal som en separat widget med namnet tilldelat.

Det rekommenderas att konfigurera multiwidgetar för endast en enhet/belastning.
Om du till exempel har fem belysningar konfigurerar du fem multiwidgetar – en multiwidget för varje belysning.

Touch-widget

Uttagsomkopplare


MOBILAPP

Appwidget


Kontrollskärm

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.