2508_Wiser_KNX

Ta bort mitt konto

Så här tar du bort ditt konto:

  1. Tryck på > Konto > Ta bort mitt konto.

  2. Läs noggrant vad det innebär att ta bort ett konto:

    • Du kommer inte längre att ha tillgång till din app och du kommer inte att kunna använda röststyrningsfunktionen.

    • Du kommer fortfarande att kunna använda din styrenhet och få åtkomst till den via valfri webbläsare när du är hemma (i ett lokalt nätverk).

    • Alla scheman, scener och all annan information som du skapat fortsätter att fungera i takt med att de lagras lokalt i din styrenhet.

    • Enheterna i din installation fortsätter att fungera som vanligt.

    • När du har tagit bort ditt konto loggas du automatiskt ut från appen och kan inte logga in igen utan måste då skapa ett nytt konto.

    • Om du ändrar dig och vill skapa ett nytt konto måste du registrera dig igen i appen.

    • Du kommer inte att kunna återfå åtkomst till dina gamla data (data kommer att raderas för alltid).


  3. Om du fortfarande vill fortsätta trycker du på Ta bort mitt konto > skriver ditt lösenord för att bekräfta borttagning av konto > trycker på Bekräfta.

    OBS: Om lösenordet är fel måste du ange lösenordet igen eller avbryta processen.

  4. Kontrollera din inkorg och klicka på bekräftelseknappen där för att slutföra processen.


OBS: Det går inte att ångra borttagning av ett konto.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.