2508_Wiser_KNX

Energigrupper

I ett bostadshus finns olika energikällor och apparater enligt följande:

  • Elnät

Elnätet är ingångspunkten för det offentliga eldistributionsnätet till huset. Huset förbrukar energi från elnätet, men det kan också leverera elenergi till elnätet om ett solelssystem installeras.


  • Solpaneler

Det är en solelsbaserad energikälla. En växelriktare måste vara ansluten till solpanelerna för att omvandla den genererade energin och överföra den till huset. Växelriktaren ger också information om den energimängd som genereras av panelerna.


  • Batteri

Batterilagring lagrar solenergi för senare användning. Den är vanligtvis ansluten till en växelriktare som hanterar batteriets laddning och urladdning och ger information om laddad och urladdad energi.


  • Elektriska apparater

En elektrisk apparat avser vilken hushållsapparat som helst som förbrukar energi för att uppfylla sitt syfte, t.ex. tvättmaskin eller värmepanna.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.