2508_Wiser_KNX

Drift och justeringar

Följande försiktighetsåtgärder är från NEMA Standards Publication ICS 7.1-1995:

(Om det finns skillnader eller motsägelser mellan en översättning och det engelska originalet gäller originaltexten på engelska.)

  • Oavsett hur noggrann man varit vid konstruktion och tillverkning av utrustning eller vid valet av märkdata för komponenter finns det faror som kan uppstå om sådan utrustning används felaktigt.

  • Det är ibland möjligt att justera utrustningen fel och på så sätt göra driften otillfredsställande eller osäker. Använd alltid tillverkarens instruktioner som riktlinje för funktionella justeringar. Personal som har tillgång till dessa justeringar måste känna till instruktionerna från tillverkaren av utrustningen samt den maskinella utrustning som används ihop med den elektriska utrustningen.

  • Endast sådana justeringar av driften som krävs av operatören ska vara tillgängliga för operatören. Åtkomst till övriga styrsystem ska begränsas för att förhindra obehöriga ändringar i driftsegenskaperna.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?