2508_Wiser_KNX

Widget-konfiguration

För att kunna styra din enhet via mobilappen måste du konfigurera widgetar i insticksprogrammet Touch korrekt. Följande avsnitt beskriver vilken widget som ska användas för de obligatoriska funktionerna och vilka obligatoriska parametrar och gruppobjekt du måste konfigurera.

Funktion

Widget

Belysning

Ljusomkopplare

Dimmer

Dali

RGB

RGBW

Jalusier

Persienner

Vertikala jalusier med lameller

Horisontella jalusier med lameller

Klimat

Allmän omkopplare

Växelströmsomkopplare

Termostat + läge + fläkt

Termostat VDC

Elektrisk golvvärme

Energi

Uttag

EVlink Pro AC: Den här widgeten ställs in via insticksprogrammet Energi, inte Touch-konfigurationen.

Säkerhet

Generellt larm

Röklarm

Gaslarm

Vattenläckagelarm

Multisensor

Väderstation

Säkerhet

Dörrsensor

Fönstersensor

Rörelsesensor

Smart lås

Scener

Scener

Innehåll

Innehållswidget

Info

Info-widget

OBS: Om du lägger till en ny widget som du vill styra från mobilappen använder du filtret Appkompatibelt så visas endast de widgetar som är kompatibla med mobilappen.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.