2508_Wiser_KNX

Redigera Scenarion

Gå till skärmen Automationer ( ) > Scenarion:

  1. Tryck på i panelen Scenarion.

  2. I Redigera scenario kan du:

    • Ändra ikon

      för ditt scenario.
    • Ändra namn.

    • Ändra önskat tillstånd för en enhet (tryck på enheten för att öppna enhetskontrollskärmen).

    • Lägg till fler enheter i scenariot (tryck på Lägg till åtgärder).

    • Ta bort en enhet från scenariot (dra enheten åt vänster och tryck på ).



  3. Tryck på Spara för att spara ändringarna i ditt scenario.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.