2508_Wiser_KNX

Aggregerad utrustning

Du kan kombinera enskilda hushållsapparater eller enheter till en aggregerad utrustning. Detta är praktiskt om du till exempel vill övervaka den totala energiförbrukningen för ljus. Om flera familjer bor i huset kan du använda det här verktyget för att ta reda på hur mycket elektricitet var och en av dem förbrukar.

Aggregerad utrustning visas i utrustningslistan längst ned på skärmen i insticksprogrammet Energi. Du kan även se det i appen som en annan last.


Du skapar aggregerad utrustning på följande sätt:

  1. I din webbläsare öppnar du insticksprogrammet Energi för styrenheten.
  2. Klicka på + längst ned till höger på skärmen > klicka på Lägg till aggregerad utrustning. Formuläret för att skapa ny aggregerad utrustning öppnas.

  3. Fyll i formuläret enligt följande:

    Allmänt

    Objekt

    Rubrik: Namn på utrustningen.

    Obligatoriskt

    Tillval

    Utrustningstyp: Markera enhetstypen.

    Aktiv effekt: Den faktiskt förbrukade eller levererade effekten. Enhet = W (Watt) eller kW.

    Markera alla effektgruppsadresser för den aggregerade utrustningen.

    Enhetsstatus: Den mappar KNX-objektets statusregister för utrustningen. Status visas i insticksprogrammet:

    1 = ok/0 = fel.

    Markera alla statusgruppsadresser för den aggregerade utrustningen.

    Rum: Välj ditt rum.

    Tagen energi: Den sammanlagda ackumulerade aktiva energin som förbrukats av utrustningen.

    Markera alla energigruppsadresser för den aggregerade utrustningen.

    OBS: Fyll i samma antal gruppadresser i fälten Aktiv effekt och Energiförbrukning. Maxgräns: 10 gruppadresser per fält.

    Virtuell utrustningsadress = representerar sammantaget de enskilda aggregerade adresserna från fliken Objekt så att du kan se alla som en utrustning i insticksprogrammet Energi och appen. Fyll i endast ett objekt i varje ruta.
  4. Klicka på Spara.

Aggregerad utrustning visas som en post i utrustningslistan för insticksprogrammet Energi. Den mappade aggregerade utrustningen finns i (ny flik) längst ner till höger i mobilappen.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.