2508_Wiser_KNX

Samtycken

Typer av samtycken

I mobilappen finns det två typer av samtycken:

  1. Samtycke till aviseringar: Varje användare kan lämna detta samtycke individuellt.

  2. Samtycke till väder: Specifik för varje styrenhet. Styrenhetsanvändaren kan lämna detta samtycke för att dela styrenhetens plats med molnvädertjänsten. Konfigurationen görs för den aktiva styrenheten (den som valts på hemskärmen).

Första start

När du loggar in i mobilappen för första gången måste du hantera ditt samtycke. Samtycken till aviseringar och väder fungerar på samma sätt. När du blir uppmanad kan du svara på följande sätt:

Acceptera

Samtyckesstatusen ändras till Beviljat.

Aviseringar: Du kommer att få pushaviseringar via OneSignal-tjänsten.

Väder: Väderprognosinformationen baserat på din plats visas på hemskärmen.

Avböj

Medgivandestatusen ändras till Avböjt.

Aviseringar: Du kommer inte att få några pushaviseringar.

Väder: Väderprognosdata baserade på din plats kommer inte att vara tillgängliga.

Stäng

Medgivandestatusen förblir Avböjt.

Samtycket kommer att vara i ett väntande tillstånd och visas igen vid nästa start.

OBS: Du kan bara hantera samtycken för den aktiva styrenheten i mobilappen om du har flera styrenheter. Ändringar av samtycken eller uppmaningar om samtycke vid inloggning i mobilappen gäller endast den aktiva styrenheten.

Inställningar för samtycke

Om du bestämmer dig för att ändra inställningarna för samtycke följer dessa steg:

  1. Gå till Inställningar > Konto > Samtycken.

  2. Välj den tjänst som du vill lämna samtycke till och gör önskade ändringar.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.