2508_Wiser_KNX

Krav för ett Wiser KNX-system

För att använda mobilappen behöver du minst följande enheter och förutsättningar:

Komponent

Krav

Noteringar

Wiser för KNX-styrenhet (LSS100100)

  • Hårdvaruversion senare än 2.0

  • Firmware – 3.0.0 eller senare

Wiser för KNX-styrenheten hanterar visualiseringen av KNX-och ZigBee-enheterna för installationen och möjliggör kommunikation med Wiser KNX-appen.

KNX-projekt och en löpande installation

Alla KNX-enheter installerade och konfigurerade via ETS-appen eller Schneiders eConfigure.

Detta måste göras av en behörig systemintegrator eller elektriker.

Internetåtkomst för styrenheten

För att använda Wiser KNX-mobilappen måste din Wiser för KNX-styrenhet vara ansluten till internet via routern.

 

Kompatibla enheter

Mer information finns i Widget-baserad visualisering.

 

Smartphone

  • iOS version 15.1 och senare

  • Android version 13 och senare

Mobilprogrammet stöder porträttläge på smartphones och både porträttläge och landskapsläge med automatisk rotation på surfplattor.

Wiser KNX-app

Mer information finns i Installera mobilappen.

 

En giltig e-postadress

För att konfigurera din Wiser KNX-app registrerar du ett konto hos Schneider Electric med en giltig e-postadress.

Om du redan har ett befintligt konto (från den tidigare Wiser för KNX-appen) använder du det för den nya Wiser KNX-appen.

Korrekt namngivning av objekt

För att säkerställa korrekt funktion med mobilappen måste alla objekt ha giltiga och tydligt definierade namn.

Objektnamn får inte innehålla ogiltiga tecken, såsom ersättningssymbolen .

Insticksprogrammet Molnanslutning

Måste vara installerat och aktiverat i sin senaste version.

Aktivera automatiska uppdateringar för att säkerställa att det alltid är uppdaterat.

Valfria insticksprogram

Insticksprogrammet Automatiseringar

Insticksprogrammet Energi

Dessa insticksprogram förbättrar appens funktioner och rekommenderas för utökad funktionalitet.

Aktivera automatiska uppdateringar för att säkerställa att insticksprogram hålls uppdaterade.


Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.