2508_Wiser_KNX

YALE Smart Lock

Yale Smart Lock-widgeten låter dig låsa och låsa upp din dörr och kontrollera om den är öppen eller stängd – direkt från din mobilapp. Det fungerar på samma sätt som standardwidgeten för smarta lås, men är anpassad för Yale-lås och innehåller några extra tillstånd för mer detaljerad återkoppling.

Om du har använt widgeten för ZigBee smarta lås tidigare kommer den här att kännas mycket bekant. Den är lika enkel att använda, med några fler detaljerade statusindikatorer som hjälper dig att förstå vad som händer med ditt Yale-lås.

OBS: Fullständig integrering av Yale Smart Lock kommer att vara tillgänglig i nästa version i slutet av november 2025.

Begränsningar

  • Denna widget stöds inte i styrenheten. Du kan använda den i mobilappen, men den visas inte i styrenhetens gränssnitt.

  • Yale-widgetar visas i vyn Hem och under Inställningar > Inställningar

  • Användare kan inte:

    • Skapa scheman

    • Använda dem i scenarion eller automatiseringar

  • Dessa widgetar är inte en del av KNX-installationen och behandlas som enheter från tredje part.

Krav

För att kunna använda widgeten Yale Smart Lock måste du ha följande:

  • Ett aktivt Yale Home-konto

  • Ett Yale Smart Lock som är kopplat till det kontot

Integrationsinställning

Så här kopplar du ditt Yale Smart Lock till mobilappen:

  1. Öppna mobilappen och gå till Inställningar > Konto > Integrationer.

  2. På skärmen Lägg till enhet väljer du Yale-integration.

  3. Autentisera via webbläsaren i appen:

    • Ange ditt användarnamn och lösenord för ditt Yale Home-konto på .

    • Tryck på Logga in.

    • Ge tillstånd att länka kontot.

  4. När ditt Yale Home-konto är kopplat stänger du webbläsaren i appen och trycker på Nästa i mobilappen.

  5. Välj det lås som du vill tilldela ett rum från listan över tillgängliga enheter på skärmen Yale:

    • Tryck på bredvid enheten.

    • Tryck på för att tilldela enheten till ett hem och ett rum.

    • Bekräfta med Klart.

    OBS: Om användaren endast har en styrenhet – ett hem – väljer systemet automatiskt denna styrenhet. I detta fall är det inte möjligt att göra ändringar.

  6. Tryck på Spara för att slutföra konfigurationen

När integrationen är klar visas integrationsstatusen som Ansluten på skärmen Inställningar > Konto > Integrationer > Lägg till enhet.

Koppla bort Yale-widgeten eller Yale Home-kontot

Du kan ta bort en enskild Yale-widget från ett rum eller koppla bort hela ditt Yale Home-konto från mobilappen.

Så här kopplar du bort en Yale-widget från ett rum:

  1. Gå till Inställningar > Enheter.

  2. Tryck på Yale-enheten.

  3. På skärmen Enhetsinformation trycker du på och sedan på .

  4. Bekräfta åtgärden.

För att koppla bort hela ditt Yale Home-konto:

  1. Gå till Inställningar > Konto > Integrationer.

  2. Tryck på Yale.

  3. Tryck på Ta bort länken till kontot.

  4. Bekräfta åtgärden.

Widgetfunktioner

Widgeten visar:

  • Namnet på ditt lås

  • Oavsett om den för närvarande är låst eller olåst

  • Nästa åtgärd (t.ex. ”Lås upp” om den för närvarande är låst).

Tryck på widgeten för att öppna detaljvyn, där du kan:

  • Styra låset (låsa/låsa upp)

  • Se dörrens status (öppen/stängd)

Du kan också lägga till den i dina favoriter för snabbare åtkomst.


Appwidget


Kontrollskärmar

Dörr- och låsstatus

Dörrstatus

Låsstatus

Öppen

Dörren är öppen

Låst

Dörren är låst

Stängd

Dörren är stängd

Olåst

Dörren är olåst

Init

Dörrsensorn har inte ställts in ännu

Låser/Låser upp

Låsningen pågår (du ser en vänteindikator)

Okänt

Appen kan inte avgöra i vilket läge dörren befinner sig

Okänt/Meddelar ej/Ogiltigt

Något gick fel (t.ex. problem med Bridge-anslutningen, Bluetooth-problem, timeout eller oväntat fel)

Interaktionsbeteende

När du trycker på Lås eller Lås upp skickar appen ett kommando och väntar på bekräftelse från låset. Om låset inte svarar inom 15 sekunder kan begäran löpa ut och ett felmeddelande visas.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.