2508_Wiser_KNX

Historik

På skärmenHistorik kan du på ett tydligt och interaktivt sätt utforska dina tidigare energiförbruknings- och produktionsdata. Det hjälper dig att förstå hur energi förbrukas och produceras över tid.

Vad du kommer att se

När du trycker på fliken Historik öppnar appen en detaljerad vy som visar:

  • Ett diagram med energidata för Idag som standard.

  • Sammanfattningspaneler under diagrammet som visar totalvärden för den valda tidsperioden.

Filteralternativ

Du kan anpassa de data som visas med hjälp av två huvudfilter:

Val av tidsperiod

Tryck på för att välja tidsskala:

  • Timmar (standard för daglig vy)

  • Dagar

  • Månader

  • År


Val av datatyp

Tryck på för att växla mellan:

  • Energikällor (standardvy): Visar energi per källa:

    • Använd produktion (t.ex. solenergi) – grönt

    • Nätförbrukning – blå

    • Batteri används – svart

    • Såld produktion till nätet (om tillämpligt)

  • Lastförbrukning: Visar energiförbrukning för hushållsapparater eller kategorier som:

    • Vattenuppvärmning

    • Ljus

    • Torktumlare

    • Spishäll

    • Elektriska kontakter


Interaktiv graf

  • Tryck eller håll muspekaren över staplarna i diagrammet för att se exakta kWh/Wh-värden för varje tidsintervall (t.ex. 197,63 kWh från 07:00–08:00).

  • Tryck på rutorna för att visa eller dölja specifika energikällor eller enheter i diagrammet.

  • Grafen visar de fem största energiförbrukarna individuellt. Alla återstående förbrukare grupperas tillsammans och visas som Övriga i den sjätte rutan.

Sammanfattningspaneler

Under diagrammet hittar du sammanfattningspaneler som visar totalvärden för den valda perioden:

  • Dessa anpassas efter din konfiguration (t.ex. om inget batteri är installerat döljs batteridata).

  • Enheter kan visas i kWh/Wh eller valuta. Tryck på för att växla.

Detaljerad vy över lastförbrukning

När Lastförbrukning är valt:

  • Diagrammet blir ett stapeldiagram, där varje segment representerar en lastkategori.

  • Under diagrammet visar paneler den totala förbrukningen per kategori.

  • Alla kategorier kan expanderas för att visa enskilda förbrukare inom varje kategori.

  • Tryck på Se mer för att expandera kategorin Övriga och se underkategorier som:

    • Bevattningssystem

    • Värme

    • Värmepump

    • Ventilation

    • Golvvärme

    • Mikrovågsugn

  • Tryck på Visa mindre för att dölja listan.

  • Oövervakad förbrukning representerar energianvändning från enheter eller kretsar som inte spåras individuellt eller tilldelas en specifik belastningskategori. Det hjälper till att redovisa den totala energiförbrukningen även när vissa källor inte övervakas direkt.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.