2508_Wiser_KNX

Användarroller och behörigheter

I mobilappen är användarroller och behörigheter viktiga för att hantera åtkomst och styrning inom systemet. I det här kapitlet beskrivs de tillgängliga rollerna, inklusive husägare och systemintegratör/familj, liksom de specifika behörigheter och delade behörigheter som är knutna till varje roll.

Genom att förstå dessa roller och behörigheter kan användare effektivt hantera sin smarta hemmiljö, upprätthålla säkerheten och anpassa åtkomsten efter behov.

  1. Husägare

    • Primär användare/konto som parkopplas med en styrenhet.

    • Bevilja och återkalla åtkomst för systemintegratör/familj. Åtkomst kan antingen vara obegränsad eller begränsad för en specifik tidsperiod som bestäms av husägaren.

    • Begränsa åtkomsten till specifika rum för systemintegratör/familj.

    • Ställ in styrenhetens namn och adress.


  2. Systemintegratör/familj

    • Användare/konton som beviljats åtkomst av husägaren.

    • Det finns ingen skillnad i privilegier mellan systemintegratör- och familjeroller.

    • Återkalla åtkomst till en styrenhet som en husägare har beviljat.


Delade privilegier (för både husägare och systemintegratör/familj)

  • Styr och övervaka enheter

  • Byt namn på enheter och rum

  • Redigera schemaläggare

  • Redigera och verkställ scenarion

  • Redigera automatiseringar

  • Visa energidata

  • Hantera aviseringar

  • Hantera tariffer

  • Hantera samtycken

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.