2508_Wiser_KNX

Ljusomkopplare

STYRENHET

Inställningar

Allmänt

Objekt

Obligatoriska fält

Valfria fält

Obligatoriska fält (per kanal)

Valfria fält (per kanal)

Rubrik

Ljus 1–6 Rubrik

Ljus 1–6 Röststyrning aktiverad (kryssruta)

Omkopplingsobjekt

Status-återkopplingsobjekt

Enhetsstatus

OBS: Multiwidgetar kan ha olika namn för varje last. I appen visas varje kanal som en separat widget med namnet tilldelat.

Vi rekommenderar att du endast konfigurerar flera widgetar för en enhet/belastning.
Om du till exempel har fem belysningar konfigurerar du fem multiwidgetar – en multiwidget för varje belysning.

Touch-widget

Ljusomkopplare

MOBILAPP

Appwidget


Kontrollskärm

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.