2508_Wiser_KNX

Inmatningstariff

Om du använder eller säljer energi från solpaneler kan du med funktionen Inmatningstariff hålla ett öga på hur mycket pengar du sparar genom att mata in energi i elnätet och genom att använda din elektricitet som produceras från solpaneler.

Ställ in Inmatningstariff enligt följande:

  1. Först ställer du in parametern för energi som tas av elnätet från huset i energiinsticksprogrammet på din styrenhet:
    I webbläsaren loggar du in på styrenheten > energiinsticksprogrammet > Fliken Objekt i elnätsinställningarna (Elnät).

  2. I mobilappen anger du elförsäljningspriset:
    Klicka på > Tariff > Inmatningstariff > ange Inmatningstaxa > klicka på Spara.

När du har slutfört konfigurationen av Inmatningstariff ser du Mina besparingar i avsnittet Energikostnader ( > Insikter > Min årskostnad).


Mina besparingar är summan av följande poster:

  • Såld produktion = dina intäkter för att sälja energi.

  • Använd produktion = energikostnader om du måste köpa energi istället för din produktion (beräknat enligt din tariff).


Om du klickar på Mina besparingar kan du se diagrammet Historik för besparingar och intäkter med Såld produktion och Använd produktion för den valda perioden.


Längst ner på skärmen ser du Produktion som använts av utrustning. Där ser du all energiutrustning som använde energin från din produktion, sorterat från den högsta förbrukningen till den lägsta. Siffran visar procentandelen av den totala produktionen som förbrukas av utrustningen under den valda perioden.


Du kan välja en kolumn i diagrammet för att se
Mina besparingar
,
Såld produktion,
Använd produktion och
Produktion som använts av utrustning
under den exakta perioden (dag/månad/år).


Klicka på Såld produktion och Använd produktion för att filtrera diagrammet för intäktshistorik.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.