2508_Wiser_KNX

Mina avtalsalternativ

För att hålla koll på dina energiförbrukningskostnader börjar du med att välja vilken typ av avtal du har med leverantören.

I fönstret Elektricitet, under Mina avtalsalternativ, trycker du på en av de tre avtalstyperna längst ned:

  • Användningstid (toppbelastningstid/lugn tid)

  • Fast pris

  • Inget avtal (anges som standard)

Om du väljer Fast pris eller Användningstid (toppbelastningstid/lugn tid) måste du ange abonnemangstyp och priser (se Avtalstyp och Priser).

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.