2508_Wiser_KNX

Hemhantering

Du kan länka fler än ett hem till ditt appkonto och du kan lägga till ytterligare konton för andra personer så att de kan komma åt ditt hem.

Till exempel:

Andra bostad

Om du har en andra bostad och vill undvika att ha olika konton för åtkomst till den (Lägga till nytt hem).

Familjedelning

Varje familjemedlem kan skapa ett konto så att föräldern inte behöver dela med sig av sina inloggningsuppgifter (Aktivera åtkomst till ditt hem).

SpaceLogic KNX Remote

Husägare kan möjliggöra permanent eller tidsbegränsad fjärråtkomst (Aktivera åtkomst till ditt hem).


Det finns två alternativ för åtkomst till avsnittet Hemhantering:

  1. Tryck på > Hemhantering > välj det hem du vill hantera.

  2. På skärmen Hem trycker du på ditt hemnamn längst upp i mitten på skärmen > väljer bland dina hem eller trycker på Hemhantering.


Om du trycker på ditt hem i Hemhantering kan du:

Redigera hemmets namn

Tryck på ditt hem > tryck på > redigera namnet > tryck på Bekräfta.

Redigera adressen

Tryck på ditt hem > tryck på Hemadress > ange adress > tryck på Nästa > tryck på Skicka.

Ta bort/avlänka hemmet från ditt konto

Om du är husägare: Tryck på ditt hem > tryck på Ta bort hem > Bekräfta.

Om du är användare: Tryck på ditt hem > tryck på Ta bort länkningen > Bekräfta.

Hantera åtkomst

Tryck på ditt hem > tryck på Hantera åtkomst > markera den åtkomstbegäran du vill hantera > redigera parametrar (Roll, Tillträdesperiod, Ta bort åtkomst) > tryck på Uppdatera åtkomst/Ta bort åtkomst.

Hantera fjärråtkomst via VPN

Dessa alternativ är endast synliga om:

  • Du är Ägare av den valda styrenheten, eller

  • Du har åtkomstnivån Admin eller Systemintegrator.

Om din åtkomstnivå är Familj visas skärmen i standardformat utan dessa alternativ.

Se Hantera fjärråtkomst via SpaceLogic KNX Remote Service.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.