2508_Wiser_KNX

Touch 3-visualisering

Touch 3 är ett insticksprogram som tillhandahåller en widgetbaserad visualisering och låter dig styra eller läsa information från enheter i din installation (KNX, ZigBee, Modbus, BACnet), förutsatt att de har integrerats i styrenheten och att deras gruppobjekt har mappats på rätt sätt. Det ger också inmatning för mobilappen. Med insticksprogrammet Touch Config utformar systemintegratorn visualiseringen.

Skapa Touch 3-visualisering

  1. Logga in på din styrenhet i webbläsaren.

  2. startsidan för styrenheten klickar du på Touch Config för att öppna visualiseringskonfiguratorns huvudskärm.

    OBS: När du öppnar Touch Config för första gången finns minst en våning redan som standard.
  3. För att lägga till fler våningar (om det behövs) klickar du på LÄGG TILL NY VÅNING längst ned på sidan, namnger våningen och trycker på Enter på tangentbordet.

  4. Fortsätt med att lägga till rum: Klicka på LÄGG TILL NYTT RUM, namnge ditt rum och tryck på Enter på tangentbordet.

  5. Tilldela ikoner till dina rum: Öppna rummet och klicka på IKON.

    Ikoner kategoriseras på flera flikar:

    • SVG

    • Rubrik

    • Line Awesome

    • Anpassad

    Varje kategori har olika format. Egna ikoner kan laddas upp.

  6. Lägg till widgetar i ditt rum:
    • Klicka på + i det övre högra hörnet på rumsskärmen.

    • Markera den widget du vill lägga till.

  7. I dialogrutan för widgeten Inställningar:

Du kan kopiera rum tillsammans med alla widgetar och klistra in dem i valfri våning i fastigheten. Rums- och widgetformaten sparas.

KNX-objektsmappningen måste ändras beroende på din installation.

Läs mer om hur du skapar en Touch-visualisering: https://www.se.com/ww/en/download/document/AN002_105_SL/.

Widgetverifiering

När du skapar widgetar måste du se till att alla obligatoriska fält för varje widget anges enligt beskrivningen på följande sidor. Innan du sparar widgeten kan du utföra följande verifieringar:

  1. Verifiera för lokal

    • Klicka på knappen Verifiera för lokal. Denna verifiering säkerställer att alla obligatoriska fält för styrning av widgeten från Touch-visualiseringen är ifyllda.

    • Om allt är rätt visas det gröna meddelandet Verifierad för lokal längst ned till vänster i varje Inställningar-dialogflik.

    • Om några obligatoriska fält saknas markeras de i rött så att du kan fylla i dem.

  2. Verifiera för app

    • Klicka på Verifiera för app. Denna verifiering säkerställer att alla obligatoriska fält för styrning av widgeten från mobilappen är ifyllda.

    • Om allt är rätt visas det gröna meddelandet Verifierad för app längst ned till vänster i varje Inställningar-dialogflik.

    • Om några obligatoriska fält saknas markeras de i rött så att du kan fylla i dem.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.