2508_Wiser_KNX

Elnät

Du måste mappa elnätet, eftersom solcellsinstallationer utanför elnätet inte stöds.

Följande övervakning krävs:

  1. Energi förbrukad från elnätet.

  2. Energi som levereras till elnätet (om det finns solpaneler i huset). Olika insikter beräknas utifrån dessa data.


En enhet som tillhandahåller elnätets energidata måste vara ansluten till styrenheten, driftsatt och ha följande KNX-objekt tillhandahållna:

  • Aktiv effekt: Det är den faktiska effekten som förbrukas eller genereras av huset (om solpaneler är installerade).
    Tilldela detta KNX-objektsenhet med W eller kW.

  • Aktiv energi som produceras av elnätet (energi som tas av elnätet): Det är den totala ackumulerade energin som förbrukats av huset.
    Tilldela detta KNX-objektsenhet med Wh.

  • Aktiv energi som tas av elnätet (egenproducerad energi som levereras tillbaka till elnätet): Det är den totala ackumulerade energin som producerats av huset. Det behövs om huset kan leverera energi tillbaka till elnätet, t.ex. om solpaneler eller ett batteri är installerat.
    Tilldela detta KNX-objektsenhet med Wh.

OBS: Om du använder en solelsväxelriktare för att tillhandahålla data, se Solelsväxelriktare som stöds.

Om KNX-objekt är tillgängliga mappar du dem i insticksprogrammet Energi enligt följande:

  1. I din webbläsare öppnar du insticksprogrammet Energi för styrenheten.

  2. Klicka + längst ned till höger > klicka på Lägg till utrustning. Formuläret för att skapa nya utrustning öppnas.

  3. Fyll i fliken Allmänt i formuläret enligt följande:

    Rubrik

    Valfritt namn.

    Effektgräns (W)

    Larmtröskel (jämfört med aktiv effekt).

    0 = Larmet är inte inställt.

    Egen förbrukning

    Kryssa för attributet om solpaneler eller ett batteri har installerats.

    Vänd riktning

    Lämna attributet omarkerat

    OBS: Om energi kan levereras från huset till elnätet kryssar du för Egen förbrukning. Annars lämnar du detta omarkerat.
    OBS: Lämna Vänd riktning avmarkerat. Du ser senare i mobilappen om effektriktningen är korrekt. Annars går du tillbaka till detta attribut och markerar det.
  4. Klicka på fliken Objekt och fyll i på följande sätt:

    Kostal växelriktare (exempel)

    Aktiv effekt

    Aktiv effekt

    Energi som produceras av elnätet till huset

    Energi som tas av elnätet

    Energi som hämtas av elnätet från huset

    Självproducerad energi som levereras till elnätet

    Enhetsstatus

    Valfritt (status visas i insticksprogrammet)

    1 = OK/0 = fel

    OBS: Om energin inte kan levereras från huset till elnätet lämnar du Energi som tas av elnätet till huset oifyllt.
  5. Klicka på Spara.


    Elnätet (GRID) visas som ett objekt i utrustningslistan.

  6. Markera GRID (kryssrutan till vänster) > klicka på längst ned till vänster > klicka på Lägg till val i rum > välj vilket eller vilka rum där du vill att elnätet ska läggas till.

    OBS: Rum måste ha skapats i Touch Config.
  7. Klicka på Lägg till.

Den mappade elnätseffekten och energin finns i (ny flik) längst ned till höger i mobilappen (Installera mobilappen).


Tryck på i appen och kontrollera om elnätet övervakas korrekt:

  • Effekten i vyn Realtid måste visas omedelbart.

  • Du måste vänta på datahistorik och låta systemet generera tillräckligt med data för att visas i appen.

OBS: Efter en uppdatering av konfigurationen i insticksprogrammet Energi måste du stänga appen helt och öppna den igen för att se den senaste uppdateringen. Om data inte visas på rätt sätt, se Energifelsökning.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.