2508_Wiser_KNX

Fliken Realtid

På fliken Realtid kan du övervaka energiförbrukningen i realtid i hela din installation, inklusive hushållsapparater och andra anslutna enheter. Det hjälper dig att övervaka förbrukning, identifiera enheter med hög förbrukning och förstå hur energi flödar genom ditt system.

Översikt över effektflödet

Effektflödet visualiseras som en cirkulär mätare som visar den totala strömförbrukningen i ditt hem i watt. Överst på skärmen visas tillgängliga energikällor – baserat på din systemkonfiguration – tillsammans med den mängd energi som varje källa för närvarande producerar eller förbrukar.

  • Nätförbrukning (kW): Indikerar den aktuella strömförbrukningen från elnätet.

  • Batterianvändning (kW): Visar aktuell strömförbrukning från batterilagringen. Syns endast om ett batterisystem finns.

  • Solenergiproduktion ( (kW): Visar den aktuella effekten som genereras av dina solpaneler. Syns endast om ett solenergisystem är konfigurerat.

  • Export till elnät: Representeras av en utåtriktad pil när energi matas tillbaka till elnätet. Synlig endast om export till elnät stöds och är aktiv.


Varje energikälla är färgkodad för tydlighetens skull:

  • Elnät – blå

  • Batteri – mörkgrå

  • Solpaneler – ljusgrön

  • Den energi som säljs till elnätet – mörkgrön

Största energiförbrukare

Under strömflödet markerar appen de tre hushållsapparaterna med högst strömförbrukning (i watt). Alla andra enheter är grupperade under Andra laster.

Daglig energisammanfattning

Längre ner hittar du rutor som sammanfattar dina energidata för den aktuella dagen (baserat på din konfiguration):

  • Total förbrukning (kWh): Total energi som förbrukats i din installation.

    OBS: Batteriladdning ingår ej i hushållsförbrukningen.

  • Solenergiproduktion (kW): Visar den aktuella effekten som genereras av dina solpaneler. Syns endast om ett solenergisystem är konfigurerat.

  • Självförsörjning (%): Andelen av din totala förbrukning som täcks av solenergiproduktion och batterilagring.

  • (%) av produktionen som används: Den del av din solenergiproduktion som förbrukades inom din installation.


Energiförbrukning per timme

Längst ned på skärmen visas en graf över din energiförbrukning per timme, uppdelad efter källa:

  • Energin tillhandahålls av elnätet.

  • Energin tillhandahålls av solenergi.

  • Energin som används från batteriet.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.