2508_Wiser_KNX

Förbereda styrenheten

Om du vill ansluta med Wiser KNX-appen måste du aktivera molnkommunikation för din Wiser för KNX-styrenheten.

  • Uppdatera firmware i din styrenhet till den senaste versionen (Uppdatering av firmware).

  • Aktivera insticksprogram för Cloud Connector och KNX IoT 3rd Party API. Båda installeras automatiskt med firmware-uppdateringar.

OBS: Det rekommenderas att tillåta automatiska uppdateringar av Cloud Connector och KNX IoT 3rd Party API-insticksprogram.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.