2508_Wiser_KNX

Optimering av energidatauppdatering

Frekvent rapportering av energidata kan överbelasta styrenhetens CPU, vilket försenar uppdateringen av ström- eller energidata i mobilappen.

Exempel: när en energimätare rapporterar obetydliga energiavvikelser (t.ex. 701 W, 699 W, 702 W).

Det är bättre att förhindra överbelastning av processorn eftersom det orsakar ytterligare relaterade problem (förseningar och begränsningar).

Det finns flera sätt att begränsa rapporteringsfrekvensen:

  • Justera uppdateringsperioden i energimätaren.

  • För Modbus-enheter i Mappningsenhet ställer du in Värdesändning delta på att endast rapportera betydande värdeavvikelse i styrenheten (t.ex. 10 % av nominell effekt).


  • För Modbus-enheter ökar du Pollningsintervall i styrenheten.


Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.