2508_Wiser_KNX

Driftsättning och test

Innan elektrisk styr- och automatiseringsutrustning används för regelbunden drift efter installation bör systemet genomgå ett starttest av behörig personal för att verifiera att utrustningen fungerar korrekt. Det är viktigt att sådana provningar förbereds och att tillräckligt mycket tid avsätts för att utföra kompletta och tillfredsställande provning.

VARNING
RISK VID DRIFT AV UTRUSTNING
  • Kontrollera att alla installations- och inställningsprocedurer har slutförts.
  • Innan driftsprovningar utförs ska alla spärrar eller tillfälliga blockeringsanordningar som används vid transport tas bort från alla komponenters anordningar.
  • Ta bort verktyg, mätare och skräp från utrustningen.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.

Följ alla driftsättningsprovningar som rekommenderas i dokumentationen till utrustningen. Förvara all dokumentation till utrustningen för framtida bruk.

Programvarutestning måste genomföras i både simulerade och verkliga miljöer.

Verifiera att det slutförda systemet är fritt från alla kortslutningar och tillfälliga jordningar som inte är installerade enligt lokala bestämmelser (t.ex. enligt National Electrical Code i USA). Om högspänningsprovning är nödvändigt ska rekommendationerna i dokumentationen till utrustningen följas för att förhindra oavsiktlig skada på utrustningen.

Innan utrustningen strömsätts:

  • Ta bort verktyg, mätare och skräp från utrustningen.

  • Stäng dörren till utrustningens hölje.

  • Ta bort alla tillfälliga jordningar från inkommande kraftledningar.

  • Utför alla de driftsättningsprovningar som tillverkaren rekommenderar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?