2508_Wiser_KNX

Aktivera Cloud-anslutningen och KNX IoT 3rd Party API

Molnanslutning

På styrenhetens startsida klickar du på panelen Molnanslutning för att öppna Molnanslutning. Aktivera sedan Molnanslutning för molnkommunikation.

Rutan Molnanslutning på startsidan visar insticksprogrammets status:

Ansluten

Anslutning pågår

Det går inte att ansluta

Inaktiverad


KNX IoT API från tredje part

Öppna sedan insticksprogrammet KNX IoT API från tredje part, gå till fliken INSTÄLLNINGAR och aktivera följande alternativ:

  • Aktivera API för molnet

  • Aktivera API för lokalt nätverk (tillval)

  • Skicka data från tredjepartsapplikationer (t.ex. insticksprogrammet Energi)

Panelen KNX IoT API från tredje part på startsidan anger insticksprogrammets status med färgen i det övre vänstra hörnet på panelen:

  • Mörkgrå ikoner för molnet eller nätverket: Fjärråtkomst eller lokal åtkomst till KNX IoT 3rd Party API är aktiverad.

  • Ljusgrå ikoner för molnet eller nätverket: Fjärråtkomst eller lokal åtkomst till KNX IoT 3rd Party API är inaktiverad.

I fönstret TRAFIKLJUS kan du visa enhetens aktuella hälsostatus ur ett prestandaperspektiv. Indikatorerna visas som procentandelar av den maximala belastningen, vilket säkerställer att din enhet reagerar effektivt på alla andra möjliga händelser. Svep över valfri indikator för att se dess detaljerade innebörd.

Du kan se styrenhetens belastningsstatus från startsidan på färgen på pricken i det övre vänstra hörnet på API-panelen:

  • Att ha en belastning på någon indikator under 50 % är ett bra värde.

  • Allt under 80 % betraktas som OK. Även om belastningen är hög finns det inget behov av åtgärder.

  • Värden över 80 % indikerar att din styrenhet befinner sig i utkanten av optimal prestanda, och du bör vidta de rekommenderade åtgärderna.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.