2508_Wiser_KNX

Innan du installerar mobilappen

När du har uppfyllt följande krav kan du börja installera och konfigurera din mobilapp:

Köra KNX-installationen

En systemintegrator eller elektriker installerade och konfigurerade KNX-enheterna med hjälp av ETS-appen eller Schneiders eConfigure-driftsättningsverktyg.

Wiser för KNX-styrenheten är installerad

Styrenheten uppfyller kraven på maskinvara och firmware enligt kapitel Förbereda styrenheten. Den har konfigurerats korrekt, KNX-projektet har importerats till den.

Styrenheten har konfigurerats korrekt, KNX-projektet har importerats till styrenheten

För detaljerad information, se Wiser för KNX användarmanual, som finns på https://www.productinfo.schneider-electric.com/w4k_sl_ug/.

Touch-visualisering har skapats

Läs mer på Touch 3-visualisering.

  • Touch 3 är en widget-baserad visualisering som ger enkel kontroll av KNX- och Zigbee-enheterna i installationen.

    I ett fåtal steg skapar systemintegratorn byggnadsstrukturen (våning och rum), lägger till specifika widgetar och markerar de obligatoriska KNX-gruppobjekten, beroende på widgetens funktion.

    När widgetar har skapats genereras visualiseringen automatiskt Wiser KNX-appen.

    Du kan lägga till widgetar när som helst. Widgetar synkroniseras automatiskt med Wiser KNX-appen.

    Mer information om hur du skapar visualiseringen i Touch och konfigurerar widgetarna finns i instruktionerna Wiser för KNX, SpaceLYnk – Hur man skapar en widgetbaserad visualisering i Touch 3 som finns på: https://www.se.com/ww/en/download/document/AN002_105_SL/.



  • eConfigure är programvaruverktyget för att designa, konfigurera och underhålla KNX-systemet för byggnadsautomatisering. Med det här verktyget kan du hantera din KNX-installation även utan fullständig kunskap om KNX eller ETS. Läs mer här.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.