2508_Wiser_KNX

Batteri

Batteriet är en energilagringsenhet för att spara energi för senare användning. Den ansluts vanligtvis direkt till en växelriktare. Växelriktaren sköter sina uppgifter och tillhandahåller energidata.


Växelriktaren som levererar energidata måste vara ansluten till styrenheten, driftsatt och ha följande KNX-objekt tillhandahållna:

  • Aktiv effekt: Detta är den faktiska effekten som laddas eller urladdas från batteriet.
    Tilldela detta KNX-objektsenhet med W eller kW.

  • Aktiv energi som laddas till batteri: Detta är den totala ackumulerade energin som laddas till batteriet.
    Tilldela detta KNX-objektsenhet med Wh.

  • Aktiv energi som urladdas från batteri: Detta är den totala ackumulerade energin som urladdas från batteriet.
    Tilldela detta KNX-objektsenhet med Wh.

  • Laddningsstatus: Detta är den faktiska batterinivån i procent.
    Tilldela detta KNX-objektstyp med skala (05.001 1-byte-heltal).

OBS: Om du använder en solelsväxelriktare för att tillhandahålla data, se Solelsväxelriktare som stöds.

Om KNX-objekt är tillgängliga mappar du dem i insticksprogrammet Energi enligt följande:

  1. I din webbläsare öppnar du insticksprogrammet Energi för styrenheten.

  2. Klicka + längst ned till höger > klicka på Lägg till utrustning. Formuläret för att skapa nya utrustning öppnas.

  3. Fyll i fliken Allmänt i formuläret enligt följande:

    Rubrik

    Valfritt namn

    Effektgräns (W)

    Larmtröskel (jämfört med aktiv effekt).

    0 = Larmet är inte inställt.

    Egen förbrukning

    Attributet måste kryssas för.

    Vänd riktning

    Lämna attributet omarkerat.

    OBS: Lämna Vänd riktning avmarkerat. Du ser senare i mobilappen om laddning och urladdning är korrekt. Annars går du tillbaka till detta attribut och markerar det.
  4. Klicka på fliken Objekt och fyll i på följande sätt:

    Kostal växelriktare (exempel)

    Aktiv effekt

    Aktiv effekt.

    Tagen energi (krävs för förbrukningsberäkningar)

    Aktiv energi laddad.

    Producerad energi (krävs för förbrukningsberäkningar)

    Aktiv energi urladdad.

    Enhetsstatus

    Valfritt (status visas i insticksprogrammet).

    1 = OK/0 = fel

    Laddningsstatus (05.001 (skala, 1-byte-heltal))

    Batterinivå i %.

  5. Klicka på Spara.


    Batteriet (energilagringssystem) visas i utrustningslistan.

  6. Markera energilagringssystemet (kryssrutan till vänster) > klicka på längst ned till vänster > klicka på Lägg till val i rum > välj vilket eller vilka rum där du vill att batteriet ska läggas till.

    OBS: Rum måste ha skapats i Touch Config.
  7. Klicka på Lägg till.

Den mappade batterieffekten och energin finns i (ny flik) längst ned till höger i mobilappen.


Tryck på i appen och kontrollera om batteriet övervakas korrekt:

  • Effektvärdena i vyn Realtid måste visas omedelbart.

  • Du måste vänta på datahistorik och låta systemet generera tillräckligt med data för att visas i appen.

OBS: Efter en uppdatering av konfigurationen i insticksprogrammet Energi måste du stänga appen helt och öppna den igen för att se den senaste uppdateringen. Om data inte visas på rätt sätt, se Energifelsökning.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.