2508_Wiser_KNX

Elektriska apparater

När du hanterar elektriska apparater är det viktigt att förstå deras energiförbrukning. Den elektriska apparaten kan vara vilken hushållsapparat som helst som förbrukar energi för att uppfylla sitt syfte (t.ex. tvättmaskin, värmepanna). Du måste mappa apparaterna ytterligare enligt beskrivningen.

En enhet som tillhandahåller energidata för din enhet, till exempel en energimätare, ett smart uttag eller en smart kontakt, måste vara ansluten till styrenheten, driftsatt och ha följande KNX-objekt tillhandahållna:

  • Aktiv effekt: Detta motsvarar den faktiska strömförbrukningen för apparaten.
    Tilldela KNX-objektenheten antingen watt (W) eller kilowatt (kW).

  • Förbrukad aktiv energi: Detta återspeglar apparatens sammanlagda energiförbrukning över tid.
    Tilldela KNX-objektenheten wattimmar (Wh).


Om KNX-objekt är tillgängliga mappar du dem i insticksprogrammet Energi enligt följande:

  1. I din webbläsare öppnar du insticksprogrammet Energi för styrenheten.

  2. Klicka + längst ned till höger > klicka på Lägg till utrustning. Formuläret för att skapa nya utrustning öppnas.

  3. Fyll i fliken Allmänt i formuläret enligt följande:

    Rubrik

    Valfritt namn.

    Effektgräns (W)

    Larmtröskel (jämfört med aktiv effekt)-

    0 = Larm är inte inställt.

  4. Klicka på fliken Objekt och fyll i på följande sätt:

    Aktiv effekt

    Aktiv effekt.

    Tagen energi (krävs för förbrukningsberäkning)

    Förbrukad energi.

    Enhetsstatus (1 bit)

    Valfritt (status visas i insticksprogrammet).

    1 = OK/0 = fel

  5. Klicka på Spara.


    Enheten visas som ett objekt i utrustningslistan.

  6. Markera enheten (kryssrutan till vänster) > klicka på längst ned till vänster > klicka på Lägg till val i rum > välj vilket eller vilka rum där du vill att den elektriska enheten ska läggas till.

    OBS: Rum måste ha skapats i Touch Config.
  7. Klicka på Lägg till.

Den mappade apparateffekten och energin finns i (ny flik) längst ned till höger i mobilappen.


Tryck på i appen och kontrollera om apparaten övervakas korrekt:

  • Värdena i vyn Realtid måste visas omedelbart.

  • Du måste vänta på datahistorik och låta systemet generera tillräckligt med data för att visas i appen.

OBS: Efter en uppdatering av konfigurationen i insticksprogrammet Energi måste du stänga appen helt och öppna den igen för att se den senaste uppdateringen. Om data inte visas på rätt sätt, se Energifelsökning.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.