2508_Wiser_KNX

Energifelsökning

Beskrivning

Korrigeringsåtgärd

Fliken Energi visas inte i appen.

Se till att du övervakar elnätet och minst en last till. Dessa två enheter måste konfigureras korrekt med alla nödvändiga KNX-objekt.

Om fliken Energi fortfarande inte visas går du till Inställningar > Hemhantering, väljer hemmet > trycker på Hemadress > redigerar adressen. Klicka på målikonen längst ned till höger på kartan för att få en exakt plats och spara ändringarna.

I vyn Realtid visar elnätet att effekt levereras istället för att tas emot, eller tvärtom.

Gå till insticksprogrammet Energi och redigera elnätsutrustningen. Växla attributet Vänd riktning.

I vyn Realtid visar batteriet laddning istället för urladdning, eller tvärtom.

Gå till insticksprogrammet Energi och redigera batteriutrustningen. Växla attributet Vänd riktning.

I vyn Historik visar elnätet lägre Elnätsförbrukning och högre Såld produktion än förväntat, eller tvärtom.

Gå till insticksprogrammet Energi och redigera elnätsutrustningen. Byt objekt i indatafälten: Tagen energi och Producerad energi.

I vyn Historik visar batteriet lägre Använt batteri(urladdat) och högre Batteri (laddat) än förväntat, eller tvärtom.

Gå till insticksprogrammet Energi och redigera batteriutrustningen. Byt objekt i indatafälten: Tagen energi och Producerad energi.

Elnätet, batteriet eller solpanelen saknas i vyn Realtid.

  1. Starta om mobilappen.

  2. Gå till insticksprogrammet Energi och kontrollera att ett rum har tilldelats den saknade utrustningen.

I vyn Historik i fliken Lastförbrukning saknas en apparat som förbrukar energi.

Ett rum har inte tilldelats apparaten i insticksprogrammet Energi.
→ Gå till insticksprogrammet och kontrollera att ett rum har tilldelats apparaten.

Det kan hända att det inte har gått tillräckligt länge för apparaten att mäta någon förbrukningsmarginal.
→ Vänta och kontrollera apparatens förbrukning senare.

OBS: De sex mest förbrukande apparaterna visas under en viss tid. De övriga apparaterna sammanställs som Övriga.

I vyn Realtid uppdateras effekten med en påtaglig fördröjning.
I vyn Historik saknas energidata under några timmar, följt av en påtaglig energitoppbelastning.

Det kan finnas frekventa rapporter om KNX-objekt och styrenheten kan inte behandla dem i tid.
→ se Optimering av energidatauppdatering.

Växelriktarens inbyggda app visar något olika effekt- eller energivärden jämfört med mobilappen.

Gå till insticksprogrammet Energi och redigera elnätsutrustningen. Kontrollera att attributet Egen förbrukning är inställt.
Detta beror på flera faktorer, t.ex. frekvensen för datauppdateringar (t.ex. mycket lägre i Solax-växelriktare), ett annat sätt att beräkna lastförbrukningen, etc.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.