2508_Wiser_KNX

Uppdatering av firmware

  1. Gå till www.se.com.

  2. Välj ditt land i det övre vänstra hörnet.

  3. Ange LSS100100 i sökfältet. Från sökresultaten väljer du LSS100100 Wiser för KNX-logikstyrenheten.

  4. På produktsidan bläddrar du ned till avsnittet Programvara och firmware.

  5. Klicka på den firmware-fil (den senaste versionen) som motsvarar din maskinvaruversion. Den hämtas automatiskt till din lokala databas.

  6. I styrenheten öppnar du konfiguratorn (endast tillgänglig i administratörskontot).

  7. Klicka på fliken ˃ System längst upp till vänster ˃ Uppgradera firmware.

  8. I popup-fönstret klickar du på Välj fil och väljer den fil som du hämtade i steg 3.

  9. Klicka på Öppna och uppdatera firmware. När du är klar startas styrenheten om automatiskt.


OBS: Wiser KNX-appen är kompatibel med maskinvara i version 2 och senare.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.