2508_Wiser_KNX

Typer av scenarion

Det finns tre typer av scenarion i appen:

Typ av scenarion

Parametrar

Redigerbar i appen

Display

KNX-scener

  • Skapade i ETS eller eConfigure.

  • Länkade till scenariowidgeten i Touch-visualiseringen.

  • Visade, styrbara, tillgängliga på skärmen Scenarion på fliken Automatiseringar.

Nej

  • Inga ikoner eller redigeringsalternativ i appen.

  • Redigerbara i ETS eller eConfigure.

Styrenhetens scenarion

  • Skapade i styrenheten (med Konfigurator).

  • Centraliserade.

  • Mappningen finns endast mellan scenarioåtgärder och KNX-gruppobjekt.

  • Logiken utvärderas i styrenheten.

Nej

Tryck för att visa styrenhetens scener i appen (grön ikon).

Tryck för att dölja styrenhetens scener i appen (svart ikon).

OBS: Husikonen visas även om inga styrenhetsscener är tillgängliga. Det fungerar helt enkelt inte.

Scenarion

  • Skapade i mobilappen.
  • Sammansatta av enheter.

  • Lagras och utvärderas i styrenheten.

Ja

  • Anpassade ikoner och redigeringsalternativ visas.

  • Du kan skapa och redigera dem i appen.


QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?