2508_Wiser_KNX

Elfordon

Mobilappen stöder Schneiders EVlink Pro AC-laddare och Ladda nu-funktionalitet (schemaläggning stöds för närvarande inte). För att konfigurera den måste du mappa EVlink Pro AC-laddaren som vilken annan hushållsapparat som helst i insticksprogrammet Energi.

Laddaren måste vara ansluten till styrenheten, driftsatt och relevanta KNX-objekt tillhandahållna.

När de nödvändiga KNX-objekten är tillgängliga mappar du dem i insticksprogrammet Energi enligt följande:

  1. I webbläsaren ansluter du till styrenheten och öppnar insticksprogrammet Energi.

  2. Klicka + längst ned till höger > klicka på Lägg till utrustning. Formuläret för att skapa nya utrustning öppnas.

  3. Fyll i fliken Allmänt i formuläret enligt följande:

    Rubrik

    Valfritt namn.

    Effektgräns (A)

    Larmtröskel (jämfört med effekt)

    0 = Larm är inte inställt.

    Vänd riktning

    Lämna attributet omarkerat.

  4. Klicka på fliken Objekt och fyll i:

    Status (laddningsregister)

    Status för laddaren

    Laddningsbörvärde (laddningsregister)

    Laddningshastighet (A)

    **Laddningsstart

    Laddningsstart (s)

    4 byte heltal utan tecken

    **Laddningsstopp

    Laddningsslut (s)

    4 byte heltal utan tecken

    Effekt (laddningsregister)

    Laddarens effekt (kW)

    Energi (laddningsregister)

    Den sammanlagda elenergi som förbrukas av laddaren sedan installation/driftsättning av laddaren (kWh)

    **Förbrukning vid sista debitering

    Energiförbrukningen under den sista laddningen (kWh)

    4 byte flyttal

    **Transaktionstid

    Laddningstid (s)

    4 byte heltal utan tecken

    Fjärrkommando (laddningsregister)

    Kontrollkommandon för laddaren (starta, stoppa, pausa)

    **Enhetsstatus

    Laddarens kommunikationsstatus med styrenheten (1/0)


    OBS:
    • Objekt märkta som Laddningsregister hämtas från laddaren via Modbus-protokoll (se Laddare som stöds för elfordon).

    • **: Du måste skapa dessa objekt i din styrenhet – helst som virtuella objekt.
      Av praktiska skäl bör du ge objekten som skapas i styrenheten samma namn som i tabellen ovan så att det inte finns några tvivel vid mappning.


  5. Klicka på Spara.


    Enheten visas som ett objekt i utrustningslistan.

  6. Markera enheten (kryssrutan till vänster) > klicka på längst ned till vänster > klicka på Lägg till val i rum > välj vilket eller vilka rum där du vill att laddaren ska läggas till.

    OBS:
    Rum måste ha skapats i Touch Config.
  7. Klicka på Lägg till.

Den mappade apparateffekten och energin finns i (ny flik) längst ned till höger i mobilappen.


Tryck på i appen och kontrollera om apparaten övervakas korrekt:

  • Värdena i vyn Realtid måste visas omedelbart.

  • Du måste vänta på datahistorik och låta systemet generera tillräckligt med data för att visas i appen.

OBS:
Efter en uppdatering av konfigurationen i insticksprogrammet Energi måste du stänga appen helt och öppna den igen för att se den senaste uppdateringen. Om data inte visas på rätt sätt, se Energifelsökning.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.