2508_Wiser_KNX

Innan du börjar

Använd inte denna produkt på maskiner som saknar effektiv skydd vid användningsstället. Brist på effektiv skydd vid användningsstället på en maskin kan resultera i allvarliga personskador på maskinoperatören.

VARNING
OBEVAKAD UTRUSTNING
  • Använd inte den här programvaran och tillhörande automatiseringsutrustning på utrustning som inte har skydd vid användningsstället.
  • Stick inte in händerna i maskinen under användning.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.

Denna automatiseringsutrustning och tillhörande programvara används för att styra en mängd olika industriella processer. Vilken typ eller modell av automatiseringsutrustning som är lämplig för varje applikation varierar beroende på faktorer som vilken kontrollfunktion som krävs, vilken skyddsnivå som krävs, produktionsmetoder, ovanliga förhållanden, statliga bestämmelser etc. I vissa applikationer kan det behövas fler än en processor, t.ex. när det behövs reservredundans.

Endast du, användaren, maskinbyggaren eller systemintegratorn kan känna till alla förhållanden och faktorer som finns vid inställning, drift och underhåll av maskinen, och kan därför bestämma den automatisering och utrustning och de relaterade säkerheter och lås som kan användas korrekt. När du väljer automatiserings- och styrutrustning och relaterad programvara för en viss applikation bör du konsultera tillämpliga lokala och nationella standarder och bestämmelser. National Safety Council's Accident Prevention Manual (nationellt erkänd i USA) ger också mycket användbar information.

I vissa applikationer, såsom förpackningsmaskiner, måste ytterligare operatörsskydd såsom skydd vid användningsstället tillhandahållas. Detta är nödvändigt om operatörens händer och andra delar av kroppen kan komma in i klämpunkterna eller andra riskfyllda områden och allvarliga personskador kan uppstå. Endast programvaruprodukter kan inte skydda en operatör mot personskador. Därför kan programvaran inte ersättas av någon annan eller ersätta skydd vid användningsstället.

Se till att lämpliga säkerhetsanordningar och mekaniska/elektriska förreglingar relaterade till skydd vid användningsstället har installerats och är i drift innan utrustningen tas i bruk. Alla förreglingar och säkerhetsanordningar relaterade till skydd vid användningsstället måste samordnas med relaterad automatiseringsutrustning och programvaruprogrammering.

OBS: Samordning av säkerhet och mekaniska/elektriska förreglingar för skydd vid användningsstället ligger utanför räckvidden för funktionsblocksbiblioteket, systemanvändarmanualen eller annan implementering som det hänvisas till i denna dokumentation.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?