2508_Wiser_KNX

EVlink Pro AC

STYRENHET

Inställningar

Allmänt

Objekt

Obligatoriska fält

Valfria fält

Obligatoriska fält

Valfria fält

Rubrik

Utrustningstyp

Laddartyp

Rum

Effektgräns (A)

Vänd riktning

Status

Förbrukning vid sista debitering

Fjärrkommando

Energi

Effekt

Elbilstillstånd

Laddningsbörvärde

Laddningsstart

Laddningsstopp

Transaktionstid

Enhetsstatus

Viktiga laddningsinstruktioner

  1. Starta laddning: När laddningen påbörjas har du två alternativ:

    • Paus: Du kan pausa laddningsprocessen.

    • Stopp: Alternativt kan du stoppa den.

  2. Pausad laddning: Om du väljer att pausa laddningen:

    • Du kan återuppta den senare.

    • Under pausen kan du inte koppla bort bilen från laddaren (kabelkontakten förblir låst i ladduttaget).

  3. Stoppad laddning: Om du bestämmer dig för att stoppa laddningen:

    • Du måste koppla ur och sedan koppla in bilen igen innan du börjar ladda på nytt.

OBS: När laddningen är klar kan det ta upp till 15 minuter att synkronisera information och återställa appens laddningsräknare. Om du börjar ladda igen kommer räknaren troligen att använda värden från föregående session som utgångspunkt. Räknaren visar korrekta värden när laddningsnivån överskrider den föregående sessionens.

Status för laddaren

Betydelse

EVlink Pro AC/Tillgänglig

Elbilen är frånkopplad.

EVlink Pro AC/Läser in

Elbilen är ansluten men laddningen har inte börjat.

EVlink Pro AC/Laddar

Elbilen laddar.

EVlink Pro AC/Pausad av elbilen

Pausad av elbilen.

EVlink Pro AC/Pausad av användaren

Pausad av användaren eller elbilsladdaren.

EVlink Pro AC/slutför

Laddningen har stoppats och elbilen är fortfarande ansluten.

EVlink Pro AC/Fel

Ett fel har upptäckts.


Widget

Den här widgeten ställs in via insticksprogrammet Energi, inte Touch-konfigurationen. Se Elfordon.

EVlink Pro AC


MOBILAPP

Appwidget


Kontrollskärm

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.