2508_Wiser_KNX

Automatiseringar

Om du vill använda automatiseringar i mobilappen ser du till att automatiserings-insticksprogrammet är installerat i styrenheten. Du kan installera automatiserings-insticksprogrammet från Marketplace. Du rekommenderas att aktivera automatiska uppdateringar så att du alltid har den senaste versionen installerad.


Automatiseringar utlöser enheter automatiskt baserat på fördefinierade villkor. Nedan följer några exempel:

  1. Soluppgångsscenario: Om det är soluppgång öppnas vardagsrummets persienner automatiskt.

  2. Rörelsedetektering under helger: Om rörelse detekteras på helger mellan 9:00 och 17:00 kan du förhindra att ljuset tänds.

Så här skapar och redigerar du automatiseringar:

  1. Navigera till hemskärmen (Hemskärm).

  2. Tryck på .

  3. Välj fliken Automatiseringar.

OBS: I en framtida version av appen kommer du att kunna skicka specifika pushaviseringar som är länkade till automatiseringen.


VIKTIG: Om du ändrar automatiseringar manuellt från styrenheten låter du ändringarna sprida sig i cirka en minut. Uppdatera sedan skärmen i din mobilapp.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.