2508_Wiser_KNX

Aviseringar

Aviseringar kan du aktivera aviseringar och larm.


Möjliga inställningar

Det finns tre inställningsalternativ:

  • Aktivera aviseringar – aktivera eller inaktivera aviseringar. Om du stänger av aviseringar får du inga aviseringar från styrenheten (larm) eller Schneider-aviseringar (t.ex. molnavbrott).

    OBS: Om du aktiverar aviseringar uppmanas du att lämna ditt samtycke till att dela personuppgifter med en tredjepartsleverantör av aviseringstjänster. Du kommer inte att få några avisering om system, enheter eller tjänster om du avböjer detta samtycke. Mer information om att lämna samtycke finns i kapitlet Samtycken.

  • Larm – aktivera eller inaktivera larm

  • Enheter – ställ in aviseringar för enheterna (hela enhetsgruppen eller en efter en):

    • Larm

    • Händelser (låg/kritisk batterinivå)

OBS: Aktivering/inaktivering av aviseringar är relaterat till användarens telefon, inte till styrenheten. En användares aviseringsinställningar påverkar inte den andra användarens aviseringsinställningar.


Ställ in aviseringar

Du kan ställa in aviseringar för enheterna på följande sätt:

  1. Tryck på > Aviseringar > Enheter > välj din styrenhet från listan Hemhantering.

    OBS: Namnet på den specifika styrenheten som skickade aviseringen visas i aviseringstexten.

  2. Du kan ställa in aviseringar för hela gruppen av enhetstyper eller separat för varje enhet från gruppen.
  3. För hela gruppen av enheter trycker du bara på knappen för enhetstypen till höger så kommer alla enheter av den typen att börja skicka aviseringar.
  4. Om du vill välja enheter individuellt trycker du på ikonen > i slutet av enhetsgruppslinjen och aktiverar aviseringar genom att dra brytaren åt höger för varje enhet.
  5. Bläddra nedåt och aktivera/inaktivera aviseringar om batterinivå för dina enheter (dra med fingret mellan Kritisk batterinivå och Låg batterinivå). Följ steg 3 och/eller 4.



Meddelandecenter

Aviseringsinformation visas på skärmen Meddelandecenter.

Ikonen överst till höger på hemskärmen visas nya meddelanden.

  1. Tryck på och skärmen Meddelandecenter med listan över aviseringar visas.

    OBS: Endast den senaste aviseringen för den enhet som aktiverats för att utlösa aviseringar visas. När den nya aviseringen kommer från din enhet ersätter det föregående.

  2. Markera den styrenhet som du vill visa aviseringar för (tryck på Alla styrenheter eller Aktuell styrenhet)



Ta bort aviseringar:
Dra aviseringen åt vänster > tryck på för att bekräfta.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.