SUG_SV_FI_WH-04

Pörssisähkön tariffi

Pörssisähkön tariffin asettaminen:
  1. Kun olet lukenut tariffin perehdytystiedot. Napauta Tariffi-näytöllä Sähkö.
    HUOMAUTUS: Jos olet jo määrittänyt tariffiasetukset, noudata alla olevaa valikossa siirtymistä, jos haluat muuttaa tariffihintaa.
    Napauta Aloitusnäytöllä > Energianhallinta > Tariffi > Sähkö.
  2. Napauta (A) ja valitse Pörssisähkö.
  3. Napauta (B) sopimuksen rajan määrittämiseksi.
    TÄRKEÄ: Sopimuksen raja on jo määritetty, kun pääasiallinen PowerTag pariliitetään verkkona. Katso lisätietoja päälaitteen pariliittämisestä.
    1. Valitse sopimuksen rajan koko (kVA/A/kW) pudotusvalikosta, napauta sitten ja syötä arvo käyttämällä valintapaneelia maasi mukaan.
      EHDOTUS: Oletusarvo on 20 A, ja alue on 16–63 A..

      Näyttöön tulee ilmoitusikkuna, jossa ilmoitetaan, että kuormanhallinta-algoritmi käyttää sopimuksen rajaa. Jos sitä ei ole määritetty oikein, se ei ehkä toimi odotetulla tavalla ja voi aiheuttaa virransyötön katkeamisen. Napauta Jatka, jos haluat jatkaa.

      TÄRKEÄ: Kuormanhallinta on käytettävissä vain, jos kotiisi on asennettu lämminvesivaraaja / sähköaukon pistorasia / Schneider Charge / EVlink Home Smart.
      For more details, refer to Anti-Tripping (Add Link).
    2. Napauta , kun olet asettanut sopimuksen rajan.
  4. Napauta (C) ja valitse tilaustyyppi (D) (viittaa toistuvaan maksuun).
  5. Anna arvo Kustannus (kr) (E) ‑kenttään ja napauta Aseta.
    EHDOTUS: Kiinteitä veloituksia käytetään sähkön peruskustannusten kattamiseen riippumatta siitä, kuinka paljon energiaa käytetään. Nämä maksut ovat sähkökustannuksia, jotka eivät muutu riippumatta siitä, kuinka paljon sähköä käytät. Summa on kiinteä sähkölaskuissa.
  6. Napauta (F) ja valitse sijaintisi mukainen tariffialue.
    HUOMAUTUS:
    • Tariffialue on määritelty alue, jossa sovelletaan samoja energian hinnoittelusääntöjä. Sitä käytetään alueellisten kustannusten heijastamiseen ja sähkönjakelun hallintaan. Tämä tieto näkyy sähkölaskussasi.

    • Otamme huomioon vain spot-hinnan, emme koko tariffia. Siksi todellinen sähkölasku voi poiketa tästä.

    • Jos et tiedä tariffialuettasi, napauta Etsi tariffialueesi (G) löytääksesi tariffialueesi kartan avulla.

  7. Napauta Tallenna, kun olet syöttänyt tiedot.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?