SUG_SV_FI_WH-04

QR-koodien ongelmien käsittely

Ehto

Toimenpide

Jos et löydä QR-koodia.

Napauta Asenna ilman QR-koodia ja siirry kohtaan Laitteen lisääminen.

Jos QR-koodi on virheellinen, näkyviin tulee ilmoitus Virheellinen QR-koodi skannattu.

Valitse En pysty skannaamaan QR-koodia, ja valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • (E): Kirjoita Mac-osoite/EUI-64 ja Asennuskoodi, ja valitse Yhdistä. Sovellus tarkistaa, ovatko Mac-osoite/EUI-64 ja asennuskoodi kelvollisia.

  • (F): Napauta tätä vaihtoehtoa, jos et löydä Mac-osoitetta/EUI-64 ja asennuskoodia.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Auttoiko tämä?