DOCA0172DE-19

Dezentrale Steuerung und Planung über die Cloud

Einführung

WARNUNG
UNERWARTETER BETRIEBSSTART
Ermöglichen Sie die dezentrale und/oder geplante Steuerung von Lasten nur für unkritische elektrische Lasten, die sicher unbeaufsichtigt gelassen werden können.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Mit der dezentralen Steuerung können Sie unkritische elektrische Lasten auf Distanz steuern oder Befehle senden, wenn der EcoStruxure Panel Server mit dem Schneider Electric Cloud Service verbunden ist.

Die Funktion wird für die folgenden Geräte unterstützt:

  • PowerTag C IO-Geräte

  • Exiway Link-Geräte

Verfügbarkeit

Diese Funktion ist verfügbar mit Panel Server Entry, Universal und Advanced.

Einstellen der Parameter

Die Funktion zur dezentralen Ausgangssteuerung wird auf den EcoStruxure Panel Server-Webseiten unter Einstellungen > Datenveröffentlichung aktiviert und deaktiviert.

  1. Verbinden Sie sich mit der Schneider Electric Cloud.

  2. Wählen Sie in Veröffentlichungsmethode die Option Schneider Cloud Service aus.

  3. Klicken Sie in Fernsteuerung auf die Umschaltfläche, um die dezentrale Steuerung der Ausgänge zu aktivieren und zu planen.

  4. Speichern Sie die Einstellungen.

  5. Lesen Sie sich die Sicherheitshinweise durch und klicken Sie auf Bestätigen oder Abbrechen.

  6. Die dezentrale Steuerung und Planung ist verfügbar, wenn für Zeitplan(e) aus der Cloud unter Ausführung die Option Ja ausgewählt ist.

Dezentrale Steuerbefehle an PowerTag C IO-Geräte

Die Funktion ermöglicht Folgendes:

  • Ausführen von Steuerbefehlen per Fernzugriff auf einem Gerät, das über ein als Schütz mit Rückkopplungsschleife oder Impulsrelais konfiguriertes PowerTag C IO-Gerät verbunden ist, unter Verwendung einer Schneider Electric-Cloud-Anwendung. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration von PowerTag-Steuergeräten über die Webseiten.

  • Senden eines Steuerungsplans, wenn der EcoStruxure Panel Server mit dem Schneider Electric Cloud Service verbunden ist. Der Zeitplan ermöglicht dem Panel Server die dezentrale Ausführung geplanter Steuerbefehle, selbst wenn die Verbindung zur Cloud unterbrochen wird.

    Wenn ein Zeitplan empfangen und ausgeführt wird, werden die folgenden Informationen auf den Webseiten angezeigt:

    • In der Kopfzeile der Seite wird Steuerungsplanung rechts neben Cloud-Service angezeigt.

    • In Einstellungen > Datenveröffentlichung > Fernsteuerung ist die Umschaltfläche grün.

  • Senden von Echtzeit-Statusaktualisierungen des überwachten Geräts an die Schneider Electric-Cloud.

Senden von Befehlen an Exiway Link-Geräte

Sie können die folgenden Befehle an Exiway Link-Geräte über die Schneider Electric-Cloud senden:

  • Gerät lokalisieren

  • Periodischen Test deaktivieren/aktivieren

  • Funktionstest starten

  • Licht einschalten/ausschalten

  • Exiway Link-Geräte synchronisieren

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.