DOCA0172ES-19

Menú Tendencias (modelo Advanced)

Descripción general

El menú Tendencias le permite mostrar tipos de datos seleccionados para dispositivos seleccionados durante un período seleccionado con el fin de ver tendencias en datos integrados, como el consumo de energía, o en datos continuos, como la potencia o la temperatura.

Puede mostrar los datos de las siguientes maneras:

  • Durante un período, seleccionado en una lista o personalizado

  • Comparados entre dos períodos similares

Cuando se seleccionan datos integrados, como la energía, en la página Tendencias, se puede ver el valor acumulado por hora, día o mes. Los valores acumulados se calculan restando el valor de inicio del intervalo subsiguiente al valor de inicio del intervalo de tiempo actual.

Por ejemplo, si visualiza la energía activa por hora en la página Tendencias y la energía activa a la 01:00 es 200 Wh y a las 02:00 es 300 Wh, los datos acumulados que se muestran para la energía activa a la 01:00 son 100 Wh. Si falta uno de los dos puntos de datos necesarios en el cálculo, los datos acumulados no se pueden calcular y no se muestran.

Puede ver las tendencias de los datos de las siguientes maneras:

  • Vista de dispositivo, que proporciona una vista centrada en el dispositivo. Muestra datos de una selección de dispositivos durante un período de tiempo especificado y compara los datos dentro de un período de tiempo equivalente. Un menú desplegable le permite agrupar los dispositivos de la lista por uso o por zona.

  • Las siguientes vistas agregadas proporcionan una vista centrada en los datos:

    • Vista agregada por uso (se puede filtrar por zona)

    • Vista agregada por zona (se puede filtrar por uso)

    Muestran datos agregados del consumo de energía basados en un producto o en uso o zona, sin referencia a dispositivos específicos.

El tipo de gráfico de tendencias que se muestra depende del tipo de datos seleccionados. Existen dos tipos de gráficos:

  • Gráfico de barras: se utiliza para mostrar datos integrados (por ejemplo, energía activa o energía reactiva) o datos agregados

  • Gráfico de líneas: se utiliza para mostrar datos continuos (por ejemplo, temperatura o potencia activa)

El tipo de gráfico se indica mediante un icono junto a cada tipo de datos en el menú desplegable Datos. Los tipos de datos disponibles en la lista dependen del dispositivo seleccionado.

Una leyenda debajo del gráfico indica el dispositivo y el tipo de datos por curva. Aparecerá una información sobre herramientas al colocar el cursor sobre los gráficos, indicando la fecha, la hora, el nombre del dispositivo, el valor y la unidad de cada gráfico de datos. Para una experiencia de usuario optimizada, se debe mostrar un máximo de 16 curvas en un gráfico de líneas.

NOTA: Los puntos de datos extrapolados se incluyen en el gráfico con una leyenda que indica Valor aproximado. Para obtener más información acerca de los puntos de datos extrapolados, consulte Cambio de la frecuencia de muestreo de datos.

Para obtener información acerca de la configuración de tendencias, consulte Tendencias de datos.

Visualización de tendencias

Para personalizar los datos que se muestran en Vista de dispositivo:

  1. Seleccione el método para agrupar los dispositivos de la lista haciendo clic en el icono de lista :

    • Uso (valor predeterminado)

    • Zona

  2. Seleccione en la lista desplegable Dispositivos los dispositivos que desea ver.

  3. Seleccione los datos que desea ver. Solo se pueden mostrar juntos dos tipos diferentes de datos.

  4. Para activar el modo de comparación, haga clic en el modificador de alternancia si desea comparar periodos.

  5. Seleccione el período de tiempo que desea mostrar.

Para obtener más información sobre los parámetros, consulte Configuración de vista del dispositivo de tendencias de datos.

Para personalizar los datos que se muestran en vistas agregadas:

  1. Seleccione el producto que desea ver. Solo se puede seleccionar un producto.

  2. Seleccione los usos o las zonas que desea ver.

  3. Si es necesario, filtre el uso por zona o filtre la zona por uso.

  4. Para activar el modo de comparación, haga clic en el interruptor si desea comparar períodos.

  5. Seleccione el período de tiempo que desea mostrar.

Para obtener más información acerca de los parámetros, consulte Configuración de vista agregada de tendencias de datos.

Exportación de datos de tendencias

Puede exportar los datos seleccionados como un archivo csv si hace clic en Exportar en la parte superior derecha de la página web. La exportación csv contiene un archivo para la vista seleccionada (Vista de dispositivo o Vista agregada) en el idioma que aparece en pantalla. El formato del archivo csv permite visualizar rápidamente los datos en un gráfico.

NOTA: La exportación de datos no está disponible en Modo de comparación.

El nombre del archivo CSV que se exporta sigue la convención de nomenclatura: PASType_PASSerialNumber_DataExportType_Date-Time, donde:

  • PASType es el modelo Panel Server

  • PASSerialNumber es el número de serie del Panel Server

  • DataExportType indica:

    • device_data_export para datos exportados desde Vista de dispositivo

    • usages_data_export para datos exportados desde la vista agregada

  • Date-Time en el formato AAAAMMDD-hhmm

Ejemplo: PAS800L_542126210003_device_data_export_20250115-1002.csv indica los datos exportados a las 10:02 del 15 de enero de 2025 desde la página Vista de dispositivo de PAS800L Panel Server con número de serie 542126210003

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.