DOCA0172DE-19

Menü „Trendverfolgung“ (Advanced-Modell)

Überblick

Über das Menü Trendverfolgung können Sie bestimmte Datentypen für bestimmte Geräte über einen ausgewählten Zeitraum anzeigen, um Trends in integrierten Daten wie Energieverbrauch oder in kontinuierlichen Daten wie Leistung oder Temperatur zu erkennen.

Sie können Daten auf folgende Weise anzeigen:

  • Für einen bestimmten Zeitraum, ausgewählt in einer Liste oder individuell angepasst

  • Vergleich zwischen zwei ähnlichen Zeiträumen

Wenn integrierte Daten, wie Energie, auf der Seite Trendverfolgung ausgewählt werden, können Sie den kumulierten Wert pro Stunde, Tag oder Monat anzeigen. Die kumulierten Werte werden berechnet, indem der Wert am Anfang des darauffolgenden Intervalls vom Wert am Anfang des aktuellen Zeitintervalls subtrahiert wird.

Wenn Sie beispielsweise die Wirkenergie pro Stunde auf der Seite Trendverfolgung anzeigen und die Wirkenergie um 01:00 Uhr 200 Wh und um 02:00 Uhr 300 Wh beträgt, dann beträgt die angezeigte kumulierte Wirkenergie um 01:00 Uhr 100 Wh. Fehlt einer der beiden für die Berechnung benötigten Datenpunkte, können die kumulierten Daten nicht berechnet werden und werden nicht angezeigt.

Sie können Datentrends auf folgende Weise anzeigen:

  • Die Geräteansicht bietet eine gerätezentrierte Ansicht. Sie zeigt Daten von einer Auswahl von Geräten für einen bestimmten Zeitraum an und vergleicht die Daten mit einem äquivalenten Zeitraum. Über ein Dropdown-Menü können Sie die Geräte in der Liste nach Nutzung oder nach Zone gruppieren.

  • Die folgenden aggregierten Ansichten bieten eine datenzentrierte Darstellung:

    • Aggregierte Ansicht nach Nutzung (kann nach Zone gefiltert werden)

    • Aggregierte Ansicht nach Zone (kann nach Nutzung gefiltert werden)

    Sie zeigen aggregierte Daten zum Energieverbrauch auf Basis eines Mediums (Verbrauchsguts) und/oder nach Nutzung oder Zone an, ohne Bezug zu bestimmten Geräten.

Der Typ des angezeigten Trenddiagramms hängt vom ausgewählten Datentyp ab. Es gibt zwei Diagrammtypen:

  • Balkendiagramm: Wird verwendet, um integrierte Daten (z. B. Wirkleistung, Blindleistung) oder aggregierte Daten anzuzeigen.

  • Liniendiagramm: Wird verwendet, um kontinuierliche Daten (z. B. Temperatur, Wirkleistung) anzuzeigen.

Der Diagrammtyp wird durch ein Symbol neben jedem Datentyp im Dropdown-Menü Daten ausgewiesen. Welche Datentypen in der Liste verfügbar sind, hängt vom ausgewählten Gerät ab.

Eine Legende unter dem Diagramm gibt das Gerät und den Datentyp pro Kennlinie an. Wenn Sie den Cursor über die Diagramme bewegen, erscheint ein Tooltip, der Datum, Uhrzeit, Gerätename, Wert und Einheit für jedes Datendiagramm enthält. Für eine optimierte Benutzererfahrung sollten maximal 16 Kennlinien in einem Liniendiagramm dargestellt werden.

HINWEIS: Extrapolierte Datenpunkte werden in das Diagramm bzw. die Grafik mit einer Legende aufgenommen, die den ungefähren Wert angibt. Weitere Informationen zu extrapolierten Datenpunkten finden Sie unter Ändern der Datenerfassungsfrequenz.

Informationen zu den Trendverfolgungseinstellungen finden Sie unter Datentrendverfolgung.

Anzeigen von Trends

So passen Sie die Datenanzeige in der Geräteansicht an:

  1. Wählen Sie das Element zur Gruppierung der Geräte in der Liste aus, indem Sie auf das Listensymbol klicken:

    • Nutzung (Standard)

    • Zone

  2. Wählen Sie die Geräte, die Sie anzeigen möchten, in der Dropdown-Liste Geräte aus.

  3. Wählen Sie die Daten aus, die Sie anzeigen möchten. Es können nur jeweils zwei verschiedene Datentypen zusammen angezeigt werden.

  4. Aktivieren Sie den Vergleichsmodus, indem Sie auf die Umschaltfläche klicken, wenn Sie Zeiträume vergleichen möchten.

  5. Wählen Sie den Zeitraum aus, den Sie anzeigen möchten.

Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie unter Einstellungen für die Geräteansicht von Datentrends.

So passen Sie die Datenanzeige in den Aggregierten Ansichten an:

  1. Wählen Sie das Verbrauchsgut (Medium) aus, das Sie anzeigen möchten. Es kann nur ein Verbrauchsgut ausgewählt werden.

  2. Wählen Sie die Nutzungen oder Zonen aus, die Sie anzeigen möchten.

  3. Falls erforderlich, filtern Sie die Nutzung nach Zone oder die Zone nach Nutzung.

  4. Aktivieren Sie den Vergleichsmodus, indem Sie auf die Umschaltfläche klicken, wenn Sie Zeiträume vergleichen möchten.

  5. Wählen Sie den Zeitraum aus, den Sie anzeigen möchten.

Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie unter Einstellungen für die aggregierte Ansicht von Datentrends.

Exportieren der Trenddaten

Die ausgewählten Daten können durch Klicken auf Exportieren oben rechts auf der Webseite als CSV-Datei exportiert werden. Der CSV-Export umfasst eine Datei für die ausgewählte Ansicht (Geräteansicht oder Aggregierte Ansicht) in der auf dem Bildschirm angezeigten Sprache. Das Format der CSV-Datei ermöglicht eine schnelle Visualisierung der Daten in einer Grafik.

HINWEIS: Der Datenexport ist im Vergleichsmodus (Modus vergleichen) nicht verfügbar.

Der Name der exportierten CSV-Datei entspricht der folgenden Namenskonvention: PASType_PASSerialNumber_DataExportType_Date-Time. Hierbei gilt:

  • PASType ist das Panel Server-Modell.

  • PASSerialNumber ist die Seriennummer des Panel Server.

  • DataExportType entspricht:

    • device_data_export für Daten, die aus der Geräteansicht exportiert wurden.

    • usages_data_export für Daten, die aus der aggregierten Ansicht exportiert wurden.

  • Date-Time im Datums-/Uhrzeitformat JJJJMMTT-hhmm.

Beispiel: PAS800L_542126210003_device_data_export_20250115-1002.csv gibt an, dass die Daten am 15. Januar 2025 um 10:02 Uhr aus der Seite der Geräteansicht des PAS800L Panel Server mit der Seriennummer 542126210003 exportiert wurden.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.