DOCA0172FR-19

Menu Tendances (modèle Advanced)

Présentation

Le menu Tendances permet d'afficher les types de données sélectionnés pour les appareils sélectionnés et sur une période donnée afin de visualiser les tendances de données intégrées comme la consommation d'énergie ou de données continues comme la puissance ou la température.

Vous pouvez afficher les données de différentes manières :

  • Sur une période donnée, sélectionnée dans une liste ou personnalisée

  • Comparaison entre deux périodes similaires

Lorsque des données intégrées (comme l'énergie) sont sélectionnées dans la page Tendances, vous pouvez afficher la valeur cumulée par heure, jour ou mois. Les valeurs cumulées sont calculées en soustrayant de la valeur du début de l'intervalle de temps en cours la valeur du début de l'intervalle suivant.

Par exemple, si vous visualisez l'énergie active par heure dans la page Tendances et que l’énergie active est 200 Wh à 01:00 et 300 Wh à 02:00, la valeur cumulée affichée pour l'énergie active à 01:00 est 100 Wh. Si l'un des deux points de données requis dans le calcul est manquant, les données cumulées ne peuvent pas être calculées et ne s'affichent pas.

Vous pouvez afficher les tendances des données de plusieurs manières :

  • Vue d'équipement fournit une vue orientée équipement. Affiche les données provenant d'une sélection d'appareils pendant une période de temps spécifiée et compare les données au sein d'une période équivalente. Un menu déroulant permet de regrouper les appareils de la liste par usage ou par zone.

  • Les vues agrégées suivantes fournissent une vue orientée données.

    • Vue agrégée par usage (peut être filtrée par zone)

    • Vue agrégée par zone (peut être filtrée par usage)

    Les données agrégées de consommation d'énergie sont affichées pour un produit et/ou usage ou une zone donné(e), sans référence à des appareils spécifiques.

Le type de graphique de tendance affiché dépend du type de données sélectionné. Il existe deux types de graphiques :

  • Graphique à barres : utilisé pour afficher des données intégrées (par exemple : énergie active, énergie réactive) ou des données agrégées

  • Graphique linéaire : utilisé pour afficher des données continues (par exemple : température, puissance active)

Le type de graphique est indiqué par une icône en regard de chaque type de données dans le menu déroulant Données. Les types de données disponibles dans la liste dépendent de l'appareil sélectionné.

Une légende sous le graphique indique l'appareil et le type de données par courbe. Lorsque vous passez le curseur sur les graphiques, une info-bulle apparaît pour indiquer la date, l'heure, le nom de l'appareil, la valeur et l'unité pour chaque tracé de données. Pour une expérience utilisateur optimale, un graphique linéaire ne doit pas afficher plus de 16 courbes.

NOTE: Les points de données extrapolés sont inclus dans le graphique avec une légende indiquant Valeur approximative. Pour plus d'informations sur les points de données extrapolés, voir Modification de la fréquence d'échantillonnage des données.

Pour plus d'informations sur les paramètres de tendance, voir Tendances des données.

Affichage des tendances

Pour personnaliser les données affichées dans la Vue d'équipement :

  1. Sélectionnez le mode de regroupement des équipements dans la liste en cliquant sur l'icône  :

    • Usage (par défaut)

    • Zone

  2. Sélectionnez les appareils que vous souhaitez visualiser dans la liste déroulante Equipements.

  3. Sélectionnez les données que vous souhaitez afficher. Deux types de données différents seulement peuvent être affichés ensemble.

  4. Activez le mode de comparaison en cliquant sur le bouton à bascule si vous souhaitez comparer des périodes.

  5. Sélectionnez la période que vous souhaitez voir.

Pour plus d'informations sur les paramètres, reportez-vous à Paramètres d'affichage de la vue d'équipement pour les tendances de données.

Pour personnaliser les données affichées dans les Vues agrégées :

  1. Sélectionnez le produit consommé qui vous intéresse. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul produit.

  2. Sélectionnez les usages ou les zones qui vous intéressent.

  3. Si nécessaire, filtrez l'usage par zone ou filtrez la zone par usage.

  4. Activez le mode de comparaison en cliquant sur le bouton à bascule si vous souhaitez comparer des périodes.

  5. Sélectionnez la période que vous souhaitez voir.

Pour plus d'informations sur les paramètres, reportez-vous à Paramètres de la vue agrégée des tendances des données.

Exportation des données de tendance

Vous pouvez exporter les données sélectionnées en tant que fichier csv en cliquant sur Exportation en haut à droite de la page Web. Le fichier d'export CSV contient la vue sélectionnée (Vue d'équipement ou Vue agrégée), dans la langue affichée à l'écran. Le format de fichier CSV permet de visualiser rapidement les données d'un graphique.

NOTE: L'exportation de données n'est pas disponible en Mode de comparaison.

Le nom du fichier CSV exporté respecte la convention de dénomination suivante : PASType_PASSerialNumber_DataExportType_Date-Time, où :

  • PASType désigne le modèle de Panel Server

  • PASSerialNumber est le numéro de série du Panel Server

  • DataExportType indique :

    • device_data_export pour les données exportées à partir de la Vue d'appareil

    • usages_data_export pour les données exportées à partir de la Vue agrégée

  • Date-Time au format AAAAMMJJ-hhmm

Exemple : PAS800L_542126210003_device_data_export_20250115-1002.csv indique que les données ont été exportées à 10h02 le 15 janvier 2025 à partir de la page Vue d'appareil du Panel Server PAS800L de numéro de série 542126210003

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.