DOCA0172ES-19

Infraestructura Wi-Fi

Presentación

Panel Server admite los siguientes protocolos en la infraestructura Wi-Fi:

  • HTTPS para proporcionar acceso a las páginas web integradas del Panel Server

  • Modbus TCP/IP

  • Protocolo Perfil de dispositivos para servicios web (DPWS) para detección de redes IP

Si el Panel Server Universal o Advanced está instalado en una carcasa metálica, se puede instalar una antena Wi-Fi externa (referencia PASA-ANT1) para ampliar la red Wi-Fi fuera de la carcasa. Los ajustes de la alimentación de salida para la antena externa están predefinidos y no se pueden editar.

Si el Panel Server Entry está instalado en una carcasa metálica, utilice la conexión del puerto Ethernet en lugar de la red Wi-Fi para evitar interrupciones en la comunicación.

Disponibilidad

Esta función está disponible en Panel Server Entry, Universal (excepto los modelos Wired by Design) y Advanced.

Ajuste de los parámetros

La infraestructura Wi-Fi está configurada en las páginas web del EcoStruxure Panel Server. Proceda de la manera siguiente:

  1. Acceda a las páginas web del Panel Server (consulte tema detallado).

  2. Configure la conexión a Wi-Fi en la página web Configuración > Comunicación de red > Infraestructura Wi-Fi > Configuraciones generales.

Ajustes generales

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO O CARACTERÍSTICAS ALTERADAS DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN
No configurar el parámetro Wi-Fi Antena a Externo si la antena Wi-Fi externa no está conectada a las pasarelas Panel Server Universal o Advanced.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
Parámetro Descripción

Activación del Wi-Fi

Se utiliza para activar/desactivar el Wi-Fi.

NOTA: Al deshabilitar la activación del Wi-Fi, se desactiva el punto de acceso Wi-Fi y se interrumpe cualquier conexión Wi-Fi activa.

Activación de la infraestructura

Se muestra cuando Activación de Wi-Fi se ha activado y guardado.

Se utiliza para habilitar la capacidad de conectarse a una infraestructura existente (habilitada de forma predeterminada). La configuración de la infraestructura se muestra y se puede editar cuando Activación de infraestructura está activado.

NOTA: La activación de la infraestructura Wi-Fi y del punto de acceso Wi-Fi puede provocar cierta inestabilidad en la red Wi-Fi.

Antena (modelos Universal y Advanced)

Cuando el Wi-Fi está habilitado, se usa para ajustar el tipo de antena empleado:

  • Interna (ajuste predeterminado)

  • Externa

Configuración de la infraestructura

Los siguientes parámetros solo se muestran cuando el parámetro Activación de la infraestructura está habilitado.

Parámetro Descripción

Estado de conexión

Muestra el estado de la conexión del Panel Server a la red Wi-Fi:

  • Conectado
  • No conectado
NOTA: Si la red Wi-Fi está fuera de servicio temporalmente, el Panel Server se conecta de nuevo a la red Wi-Fi en menos de tres minutos después de la recuperación de la red.

SSID

Se utiliza para seleccionar el nombre de la red inalámbrica escribiéndolo en el campo o mostrándolo al hacer doble clic en Lista de redes.

IMPORTANTE: Se recomienda utilizar WPA2 (Acceso protegido Wi-Fi versión 2) (o WPA3 si está disponible) para la seguridad de la red inalámbrica.

NOTA: El Protocolo de integridad de clave temporal (TKIP) no es compatible.

Clave de autenticación

Usado para introducir la clave de autenticación de la red Wi-Fi.

Lista de redes

Se utiliza para seleccionar una red Wi-Fi. El campo SSID se rellena automáticamente con los datos correspondientes haciendo doble clic en el nombre de la red.

Para cada nombre de red de la lista, se muestra la siguiente información:

  • Icono de indicador de intensidad de la red Wi-Fi

  • Un icono de candado si se requiere una contraseña para conectarse a la red

Configuración IP de la infraestructura Wi-Fi

Los siguientes parámetros solo se muestran cuando el parámetro Activación de la infraestructura está habilitado.

Parámetro Descripción

Estado de interfaz

Muestra el estado de la interfaz Wi-Fi.

Dirección MAC

Muestra la dirección MAC (Control de acceso a medios). Ajuste no editable.

Activación de IPv6

Se usa para habilitar o deshabilitar la configuración de IPv6 (habilitado de forma predeterminada).

Dirección IPv6

Muestra la dirección IPv6. Ajuste no editable.

NOTA: Se muestra cuando el parámetro Activación de IPv6 está habilitado.

Modo de asignación IPv4

Se utiliza para seleccionar el modo de asignación de IPv4:

  • Seleccione DHCP (ajuste predeterminado) para obtener los parámetros IPv4 automáticamente.

  • Seleccione Estático para introducir la dirección IPv4 manualmente.

Dirección IPv4

Usado para introducir la dirección IP fija del Panel Server cuando el parámetro Modo de configuración de IPv4 está establecido en Dirección IPv4 fija.

Máscara de red

Se usa para introducir la dirección de máscara de red de su red cuando el parámetro Modo de configuración de IPv4 se define como Dirección IPv4 fija.

NOTA: Si está activada la opción de Wi-Fi, la configuración de Wi-Fi tiene prioridad sobre la configuración de IP Ethernet.

IMPORTANTE: Utilice una máscara de red diferente para Wi-Fi de la máscara de red utilizada para Ethernet a fin de evitar problemas de conectividad en el Panel Server.

Ajustes de la pasarela

Los siguientes parámetros solo se muestran cuando el parámetro Activación de la infraestructura está habilitado.

Parámetro Descripción

Modo de asignación de pasarela

La configuración de la pasarela es la misma que la de los ajustes del modo de configuración de IPv4 y no es editable:

  • DHCP

  • Estático

NOTA: La pasarela integra un cliente DHCP que recibe la configuración IP del servidor DHCP.

Dirección IPv4 de la pasarela

Se usa para introducir manualmente la dirección IP de la pasarela (router) cuando el parámetro Ajustes de la pasarela > Modo de asignación se define como Estático.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.