DOCA0172ES-19

Eliminar dispositivos inalámbricos a través de páginas web

Presentación

Para quitar uno o varios dispositivos inalámbricos a través de las páginas web del EcoStruxure Panel Server, siga los procedimientos de las secciones siguientes, según corresponda:

  • Eliminar todos los dispositivos inalámbricos conectados

  • Eliminar un dispositivo inalámbrico conectado

  • Forzar la eliminación de uno o varios dispositivos inalámbricos conectados

Algunos dispositivos inalámbricos tienen un método local para eliminarlos. Consulte la hoja de instrucciones del dispositivo en cuestión. Por ejemplo, si desea obtener información sobre los dispositivos auxiliares de señalización inalámbrica para los disyuntores ComPacT NSX y ComPacT NSXm, consulte la hoja de instrucciones disponible en el sitio web de Schneider Electric: NNZ8882801.

Procedimiento para eliminar todos los dispositivos inalámbricos

  1. Vaya a Configuración > Dispositivos inalámbricos > Configuración de red para ver la lista de dispositivos inalámbricos descubiertos.

  2. En la sección Gestión de dispositivos inalámbricos, haga clic en el botón Quitar todos los dispositivos.

    Resultado: aparece un mensaje para confirmar la retirada de los dispositivos inalámbricos de la configuración.

    NOTA: Si la lista de dispositivos inalámbricos detectados contiene dispositivos Exiway Link, se muestra un mensaje emergente para indicar que la eliminación de todos los dispositivos puede no funcionar correctamente. Consulte Quitar dispositivos Exiway Link para obtener más información.
    NOTA: Para la eliminación de dispositivos ZBRT, consulte Procedimiento para eliminar un dispositivo de pulsador ZBRT.
  3. Haga clic en para iniciar el proceso de retirada de todos los dispositivos del sistema Panel Server.

  4. Una barra de progreso muestra el progreso de la ejecución de la solicitud. Espere hasta que se complete la barra de progreso, indicando que todos los dispositivos inalámbricos deben haber recibido una orden de eliminación. La duración del proceso depende del dispositivo. Puede llevar hasta 10 minutos.

    Resultado: Una vez eliminado correctamente el dispositivo inalámbrico, este deja de estar visible en la lista de dispositivos inalámbricos detectados.

Procedimiento para eliminar un dispositivo inalámbrico

  1. Vaya a Configuración > Dispositivos inalámbricos para ver la lista de dispositivos inalámbricos descubiertos.

  2. Seleccione el dispositivo que desea retirar de la configuración.

  3. Haga clic en el icono de papelera en el lado derecho de la página web.

    NOTA: Si el dispositivo seleccionado es un dispositivo Exiway Link, se muestra un mensaje emergente para indicar que quitar este dispositivo puede afectar a otros dispositivos de la misma red. Consulte Quitar dispositivos Exiway Link para obtener más información.
    NOTA: Para la eliminación de dispositivos ZBRT, consulte Procedimiento para eliminar un dispositivo de pulsador ZBRT.
  4. Haga clic en para iniciar el proceso de retirada.

  5. Espere hasta que se complete la extracción. La duración del proceso depende de los dispositivos. Puede llevar hasta 10 minutos.

    Resultado: Una vez que el dispositivo inalámbrico se haya eliminado correctamente, dejará de estar visible en la lista de dispositivos inalámbricos detectados.

Procedimiento para eliminar un transmisor XB5R (ZBRT)

  1. En las páginas web, navegue hasta Configuración > Dispositivos inalámbricos para ver la lista de dispositivos inalámbricos descubiertos.

  2. Conectar el módulo de puesta en servicio ZBRZ1 al pulsador ZBRT

    .
  3. Pulse inmediatamente seis veces el botón ZBRT para poner fuera de servicio el aparato.

  4. Espere 30 segundos.

    Si el dispositivo sigue en la lista de dispositivos inalámbricos descubiertos, continúe con este procedimiento.

  5. Seleccione el dispositivo de pulsador ZBRT que desea quitar de la configuración.

  6. Haga clic en el icono de papelera en el lado derecho de la página web.

  7. Haga clic en para iniciar el proceso de retirada.

    Resultado: El estado del dispositivo se muestra como Eliminando.

  8. Haga clic en el botón Forzar eliminación

NOTA: Después de quitar todos los dispositivos, el estado de todos los dispositivos ZBRT se muestra como Extracción. Fuerce la eliminación de cada dispositivo individualmente.

Procedimiento para forzar la eliminación de dispositivos inalámbricos

Es posible que el proceso de eliminación no se realice correctamente con un dispositivo o varios cuando un dispositivo no está encendido o no funciona. Si un dispositivo no se ha eliminado 10 minutos después de empezar el proceso de eliminación, el estado se muestra como Eliminando en rojo en la lista de dispositivos detectados. Puede forzar la retirada de un dispositivo del sistema Panel Server.

Para forzar la retirada del dispositivo, en Ajustes > Dispositivos inalámbricos, seleccione el dispositivo y haga clic en el botón Forzar eliminación.

Resultado: Una vez eliminado correctamente el dispositivo inalámbrico de la configuración Panel Server, este dejará de estar visible en la lista de dispositivos inalámbricos detectados.

Si desea detectar el dispositivo cuya eliminación se ha forzado con un nuevo Panel Server, restablezca y apague este dispositivo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.