DOCA0172FR-19

Suppression d'appareils sans fil via les pages Web

Présentation

Pour supprimer un ou plusieurs appareils sans fil via les pages Web EcoStruxure Panel Server, suivez la procédure appropriée dans les sections ci-après :

  • Supprimer tous les appareils sans fil connectés

  • Supprimer un appareil sans fil connecté

  • Forcer la suppression d'un ou de plusieurs appareils sans fil connectés

Certains appareils sans fil disposent d'une méthode de suppression locale. Consultez l'instruction de service de l'appareil en question. Par exemple, pour les auxiliaires de signalisation sans fil des disjoncteurs ComPacT NSX et ComPacT NSXm, consultez l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric : NNZ8882801

Procédure de suppression de tous les appareils sans fil

  1. Naviguez vers Settings > Wireless devices > Network Configuration pour afficher la liste des appareils sans fil découverts.

  2. Dans la section Gestion des produits sans fil, cliquez sur le bouton Supprimer tous les produits.

    Résultat : Un message s'affiche pour confirmer que les appareils sans fil ont été supprimés de la configuration.

    NOTE: Si votre liste d'appareils sans fil détectés contient des produits Exiway Link, un message contextuel s'affiche pour indiquer que la suppression de tous les appareils risque de ne pas fonctionner correctement. Pour plus d'informations, voir Suppression d'appareils Exiway Link.
    NOTE: Pour la suppression des appareils ZBRT , consultez la section Procédure de suppression d'un ZBRT Appareil à bouton-poussoir.
  3. Cliquez sur Oui pour lancer la suppression de tous les appareils du système Panel Server.

  4. Une barre de progression indique l'avancement de l'exécution de la requête. Attendez que la barre de progression soit complète, indiquant que tous les appareils sans fil doivent ont reçu un ordre de suppression. La durée du processus dépend de l'appareil. Cela peut prendre jusqu'à 10 minutes.

    Résultat : Une fois qu'un appareil sans fil a été supprimé, il n'apparaît plus dans la liste des appareils sans fil détectés.

Procédure de suppression d'un appareil sans fil particulier

  1. Naviguez vers Settings > Wireless devices pour afficher la liste des appareils sans fil découverts.

  2. Sélectionnez l'appareil à supprimer de la configuration.

  3. Cliquez sur l'icône de la corbeille à droite de la page Web.

    NOTE: Si l'appareil sélectionné est un produit Exiway Link, un message contextuel s'affiche pour indiquer que la suppression de cet équipement peut avoir un impact sur d'autres équipements du même réseau. Pour plus d'informations, voir Suppression d'appareils Exiway Link.
    NOTE: Pour la suppression des appareils ZBRT , consultez la section Procédure de suppression d'un ZBRT Appareil à bouton-poussoir.
  4. Cliquez sur Oui pour lancer la suppression.

  5. Attendez que la suppression soit terminée. La durée du processus dépend de l'appareil. Cela peut prendre jusqu'à 10 minutes.

    Résultat : Une fois qu'un appareil sans fil a été supprimé, il n'apparaît plus dans la liste des appareils sans fil détectés.

Procédure de suppression d'un émetteur XB5R (ZBRT)

  1. Dans les pages web, naviguez vers Settings > Wireless devices pour afficher la liste des appareils sans fil découverts.

  2. Connectez le module de mise en service du module ZBRZ1 au bouton-poussoir ZBRT

    .
  3. Appuyez immédiatement sur le bouton-poussoir ZBRT six fois pour mettre l'appareil hors service.

  4. Attendez 30 secondes.

    Si l’appareil se trouve toujours dans la liste de données des appareils sans fil détectés, poursuivez cette procédure.

  5. Sélectionnez l’appareil à bouton poussoir ZBRT à supprimer de la configuration.

  6. Cliquez sur l'icône de la corbeille à droite de la page Web.

  7. Cliquez sur Oui pour lancer la suppression.

    Résultat : L'état de l’appareil est indiqué comme suit : Suppression.

  8. Cliquez sur le bouton Forcer la suppression.

NOTE: Après avoir effectué une supprimer de tous les appareils, l'état de tous les appareils ZBRT s'affiche avec l’état Suppression. Effectuez une Suppression de force pour chaque appareil de manière individuelle.

Procédure de suppression forcée d'appareils sans fil

Il est possible que le processus de suppression d'un ou de plusieurs appareils échoue, en cas d'appareil hors tension ou hors service. Si un appareil n'est toujours pas supprimé 10 minutes après le début du processus de suppression, l'état Suppression en cours s'affiche en rouge dans la liste des appareils détectés. Vous pouvez forcer la suppression d'un appareil du système Panel Server.

Pour forcer la suppression d’un appareil, depuis Paramètres > Appareils sans fil, sélectionnez l’appareil et cliquez sur le bouton Forcer la suppression.

Résultat : Une fois que l'appareil sans fil a été supprimé de la configuration du Panel Server, il n'est plus visible dans la liste des appareils détectés.

Si vous souhaitez détecter l'équipement supprimé de force avec un nouveau Panel Server, réinitialisez l'appareil et mettez-le hors tension.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.