DOCA0172ES-20

Adición de dispositivos inalámbricos conectados a una pasarela secundaria (modelos Universal y Advanced)

Presentación

Con Panel Server Universal y Advanced, puede mostrar y publicar datos de dispositivos inalámbricos conectados a una pasarela secundaria. Además, el Panel Server Advanced puede registrar los datos, mostrarlos en las pantallas de tendencias y exportarlos en un archivo csv.

Una pasarela inalámbrica secundaria es una pasarela que se conecta aguas abajo a un Panel Server a través de Modbus TCP. Incorpora tablas de agregación de datos inalámbricas para permitir una respuesta directa y autónoma a las solicitudes Modbus. En esta familia de productos, solo son compatibles Smartlink SIB, PowerTag Link y Panel Server. Otras pasarelas, como EGX100, EGX300 y Link150, funcionan como pasarelas transparentes que transfieren solicitudes y respuestas Modbus hacia y desde dispositivos finales. No tienen una tabla de agregación de datos para gestionar las solicitudes Modbus y, por lo tanto, no se ven afectados por las limitaciones introducidas por dichas tablas.

La pasarela secundaria puede ser una de las siguientes:

  • Panel Server

  • PowerTag Link

  • Smartlink SIB

El siguiente diagrama muestra una arquitectura típica de dispositivos inalámbricos conectados a un Panel Server secundario/aguas abajo en una topología independiente. La pasarela secundaria o aguas abajo está conectada a un puerto Ethernet del Panel Server principal o aguas arriba (PAS#1).

NOTA: El Panel Server Universal y Advanced le permiten visualizar datos de dispositivos inalámbricos conectados a una pasarela secundaria. La pasarela del Panel Server principal supervisa el estado de la comunicación Modbus TCP/IP de la pasarela secundaria y sus dispositivos inalámbricos aguas abajo, e informa de una alarma cuando esta se desconecta.

Disponibilidad

Esta función está disponible en Panel Server Universal y Advanced.

Procedimiento para añadir los dispositivos inalámbricos a las pasarelas principal y secundaria

  1. Conéctese a la pasarela secundaria mediante el escritorio de EcoStruxure Power Commission o las páginas web del Panel Server.

  2. Detecte todos los dispositivos inalámbricos en la pasarela secundaria.

    NOTA: La configuración de parámetros introducida en la pasarela secundaria no se transfiere a la pasarela principal.
  3. Conéctese a la pasarela principal mediante las páginas web del Panel Server.

  4. Cada dispositivo inalámbrico se agrega a la puerta de enlace primaria mediante el procedimiento de adición manual Modbus/TCP. Para ello, debe acceder a la página web Configuración > Dispositivos Modbus > ADición de dispositivos > Modbus TCP/IP > Adición manual e introducir la siguiente información para cada dispositivo inalámbrico:

    • Dirección IP: introduzca la dirección IP de la puerta de enlace secundaria.

      NOTA: Cuando se utiliza un Panel Server Entry (PAS400) como pasarela secundaria, se recomienda usar una dirección IP fija para simplificar el procedimiento de puesta en marcha (consulte Comunicación Ethernet). Si el Panel Server Entry está conectado en modo DHCP, siga el procedimiento del Apéndice G para recuperar la dirección IP.

    • Puerto: normalmente el puerto 502

    • ID de unidad: introduzca el ID del servidor virtual asignado por la puerta de enlace secundaria al dispositivo inalámbrico.

    • Dispositivo: seleccione el tipo de dispositivo en la lista desplegable de selección.

  5. Repita el paso 4 para cada dispositivo inalámbrico.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.