DOCA0006FR-08

Rétroéclairage et icône d’erreur/alerte

Le rétroéclairage (afficheur) et l’icône d’erreur/alerte dans le coin supérieur droit de l’afficheur indiquent l’état de l’appareil.

Rétroéclairage

Icône d’erreur / d’alerte

Description

Éteint

L’appareil n’est pas sous tension ou est éteint

Allumé / faible

Éteint

Afficheur à cristaux liquides en mode économie d’énergie.

Éteint / normal

Éteint

État de marche normal

Clignotant

Clignotant

Alarme/diagnostic actif.

Allumé / faible

Clignotant

Alarme/diagnostic actif pendant 3 heures et afficheur à cristaux liquides en mode économie d’énergie.

Éteint / normal

Allumé / faible

Allumé

Aucune alarme active. Les alarmes enregistrées ne sont pas acquittées par l’utilisateur.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.