DOCA0006ES-08

Retroiluminación e icono de errores/alertas

La retroiluminación (pantalla de visualización) y el icono de errores/alertas situado en la esquina superior derecha de la pantalla de visualización indica el estado de la central de medida.

Retroiluminación

Icono de error/alerta

Descripción

APAGADO

Dispositivo no ENCENDIDO o dispositivo APAGADO

ENCENDIDO/Atenuado

APAGADO

LCD en modo de ahorro de energía.

ENCENDIDO/Normal

APAGADO

Estado de funcionamiento normal.

Intermitente

Intermitente

Alarma/Diagnóstico activo.

ENCENDIDO/Atenuado

Intermitente

Alarma/Diagnóstico activo durante 3 horas, LCD en modo de ahorro de energía.

ENCENDIDO/Normal

ENCENDIDO/Atenuado

ENCENDIDO

Sin alarma activa. El usuario no ha confirmado las alarmas registradas.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.