DOCA0006ZH-08

背光和错误/警示图标

背光(显示屏)和显示屏右上角的错误/警示图标指示测量仪状态。

背光

错误/警示图标

描述

设备未通电或者设备已关闭

开/变暗

LCD 处于省电模式。

开/正常

正常工作状态。

闪烁

闪烁

报警/诊断已激活。

开/变暗

闪烁

报警/诊断已激活 3 小时,LCD 指示灯处于省电模式下。

开/正常

开/变暗

无活动报警。用户尚未确认已记录的报警。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.