DOCA0006ES-08

Convención de FP de avance/de retraso

La central de medida correlaciona el factor de potencia de avance (FP avance) o el factor de potencia de retraso (FP retraso) con el hecho de si la forma de onda de intensidad va por delante o por detrás de la forma de onda de tensión.

Desplazamiento de la fase de intensidad con respecto a la tensión

En el caso de las cargas puramente resistivas, la forma de onda de intensidad se encuentra en fase con la forma de onda de tensión. En el caso de las cargas capacitivas, la intensidad se sitúa por delante de la tensión. El caso de las cargas inductivas, la intensidad se sitúa por detrás de la tensión.

Avance/retraso de la intensidad y tipo de carga

Intensidad y tensión en fase (resistiva) Intensidad por delante de tensión (capacitiva) Intensidad por detrás de tensión (inductiva)

Potencia y FP de avance/de retraso

Resumen sobre el FP de avance/de retraso

NOTA: La distinción entre retroceso y avance NO equivale a un valor positivo o negativo, sino que hace referencia a una carga inductiva y a una carga capacitiva, respectivamente.

Cuadrante

Desplazamiento de la fase de intensidad

Tipo de carga

Cuadrante 1

Intensidad por detrás de tensión

Inductiva

FP ret

Cuadrante 2

Intensidad por delante de tensión

Capacitiva

FP avan

Cuadrante 3

Intensidad por detrás de tensión

Inductiva

FP ret

Cuadrante 4

Intensidad por delante de tensión

Capacitiva

FP avan

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.