DOCA0006RU-08

Обозначение опережения/отставания PF

Измеритель соотносит опережающий коэффициент мощности или отстающий коэффициент мощности с опережением или отставанием формы сигнала тока от формы сигнала напряжения.

Сдвиг фазы тока относительно напряжения

Для полностью резистивной нагрузки форма сигнала тока находится в фазе с формой сигнала напряжения. Для емкостных нагрузок ток опережает напряжение. Для индуктивных нагрузок ток отстает от напряжения.

Опережение / отставание тока и тип нагрузки

Ток и напряжение в фазе (резистивная) Ток опережает напряжение (емкостная) Ток отстает от напряжения (индуктивная)

Мощность и опережение / отставание коэффициента мощности

Сводные сведения об опережении / отставании PF

Примечание: Отставание или опережение НЕ равно положительному или отрицательному значению. Отставание соответствует индуктивной нагрузке, а опереждение соответствует емкостной нагрузке.

Квадрант

Фазовый сдвиг тока

тип нагрузки

Квадрант 1

Ток отстает от напряжения

Индуктивная

Отставание PF

Квадрант 2

Ток опережает напряжение

Емкостная

Опережение PF

Квадрант 3

Ток отстает от напряжения

Индуктивная

Отставание PF

Квадрант 4

Ток опережает напряжение

Емкостная

Опережение PF

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.